• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔“芯”功夫让能耗更低

来源:中国电子网
时间:2013-08-26

分享至:

 随着第四代智能英特尔 酷睿 处理器的发布,市场对其能够为超极本等二合一设备带来的新体验广为期待。其中,大幅提升的续航时间无疑是受关注的焦点之一。

四代酷睿引入S0ix英特尔主动待机状态,让设备有更多机会进入低功耗的睡眠模式,并能够在需要处理数据时迅速从低功耗的睡眠模式唤醒,从而使续航时间大幅提升。此外,英特尔还在系统的其他方面投入了大量精力,例如其他平台零部件的研究、与操作系统的配合,研发自刷新面板技术(PanelSelfRefresh,PSR)等等,从而为超极本等二合一设备实现更低功耗和更长待机。

平台零部件

事实上,英特尔一直致力于研究如何让处理器和各种控制器可以工作的更智能,以使控制器可以在需要时随时完成数据处理。在了解每一个零部件的容许延迟之后,硬件和操作系统的电源管理模块就可以更好地安排数据处理任务。与随时处理数据的机制相比,所有零部件协同制定处理方案显然更合理。这种方式不仅可以让系统在空闲时快速进入低功耗的待机状态,一旦需要处理数据也能快速返回工作状态,即S0ix主动待机状态。

在低电压和超低电压版本的四代酷睿处理器中,英特尔参与并为从电压调节器(VR)到随机微控制器在内的各种其他零部件给出建议,以及固件清单。例如,英特尔曾经展示如何通过简单更改固件,令主板上的一个功耗为30-50mW的微控制器功耗降低至5mW。英特尔会与行业伙伴合作,优化除处理器之外的其他平台零部件,以便让基于四代酷睿的超极本具有更出色的电池续航能力。

操作系统

英特尔建议消费者使用预装Windows8系统的超极本。尽管在Windows7系统下依旧可以通过S0ix获益,但Windows8系统的表现要更加出色。在Windows8的ConnectedStandby技术与S0ix协同工作的前提下,平台将有更多机会进入睡眠模式,从而大幅延长电池续航时间。在S0ix主动待机技术的作用下,基于第四代智能英特尔?酷睿?处理器的超极本将提供更长的电池续航时间,不用电源而实现一整天的续航已经成为现实。插图:主动待机技术和Windows8

显示屏幕

与mW级的功耗相比,超极本的能源消耗大户——显示屏幕的功耗也是不能忽视。在这方面,英特尔一直致力于研发自刷新面板技术(PanelSelfRefresh,PSR),PSR无疑是延长超极本电池使用时间的利器。PSR的原理很简单:就现在的技术来说,即便是显示屏幕上没有变化的部分(例如桌面、任务栏、部分窗口等),处理器、显示芯片和内存都不得不以60Hz的刷新率令其反复显示;而有了PSR技术,这部分内容的刷新工作不再经过除显示屏之外的其他部件——尽管这种操作不是特别耗电,但无疑是相当浪费的。

一种解决办法是在面板中内置一定容量的内存,令显示屏幕可存储framebuffer的副本,这样一来如果屏幕内容没有变化的话,那么系统的零部件可进入主动待机模式,以节省功耗,而显示器的刷新则由内置的内存一遍遍加载framebuffer副本来完成,这种模式的节能效果是显而易见的。

正如我们所见,英特尔一直致力于通过全方位的技术创新,令终产品给消费者带来更出色的使用体验!

标签 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索 芯片搜索

更多新闻