来源:中国电子网
时间:2013-08-23
Cadence设计系统公司今天宣布,瑞昱半导体公司(Realtek Semiconductor Corp)获得Cadence Tensilica(Cadence® Tensilica®)授权,可使用HiFi 音频/语音DSP(数字信号处理器)IP内核,配合Sensory公司(IC和嵌入式软件解决方案提供商)的TrulyHandsFree™方案一起,用以实现长时开启(Always-on)语音控制与识别技术。这种低功耗软硬件混合解决方案使得瑞昱可以向其移动通讯和电脑用户以低功耗支持长时开启语音控制与识别的功能,这是一个非常显著的竞争优势。
Cadence Tensilica HiFi音频/语音DSP是业内应用为广泛的可授权音频/语音DSP 产品系列,可以支持100多种经过验证的音频/语音软件包。超过55家公司已经通过授权将 HiFi音频/语音DSP应用于智能手机、平板电脑、计算机、数字电视 、家庭娱乐系统以及其它设备。HiFi音频/语音DSP可以运行在超低功耗模式下以延长电池寿命,使用基于Sensory的低功耗声音探测功能检测输入声音,这是TrulyHandsFree长时开启语音控制技术的特点。
瑞昱电脑外设产品事业部副总裁苏祝鼎指出:“Cadence TensilicaHiFi音频/语音DSP是约定俗成的标准,是业内拥有多稳定的优化的音频和语音软件包支持的DSP,并有支持基于C语言编程好的软件工具链。我们正对未来移动和个人电脑产品进行HiFi标准化,这使得我们能够满足客户对于在范围广泛的各种不同性能条件下苛刻的低能耗需求,同时,Sensory软件将有助于我们建立一个用于独特语音激活和识别功能的平台。”
CadenceIP集团全球副总裁Jack Guedj表示:“通过采用Tensilica/ Sensory软硬件组合解决方案,瑞昱将有能力向其客户提供市场的语音识别功能。低功耗长时开启语音识别功能是移动设备市场竞争中一个关键的差异化设计。”