来源:中国信息产业网
时间:2013-08-22
爱立信通过其合资公司Ericsson-LG成功支持韩国运营商SK电讯扩大LTE-Advanced商用网络至全国84个城市中心区,包括整个首尔都市群和其余6大城市。
SK电讯于2013年6月26日启动全球首张LTE-Advanced商用网络,其移动宽带速度高达150Mbps,相当于LTE的两倍。当时,该服务覆盖整个首尔地区、京畿道和忠清道的42个城市中心区,以及103个大学城。随后,SK电讯宣布,计划于今年年底前部署32,000个LTE-Advanced基站,届时其LTE-Advanced服务区域将扩展至全国84个城市,并覆盖约300所大学校园。
爱立信东北亚区总裁杨席凯(Jan Signell)表示:“能够助力SK电讯LTE-Advanced网络覆盖至全国主要区域令我们倍感自豪。未来,SK电讯将能够为用户提供更广阔的网络覆盖和更卓越的移动宽带体验,以稳固市场领导地位和客户忠诚度。爱立信将与SK电讯密切合作,力争超越韩国用户不断增长的期望和需求。”
本次升级网络主要分布在韩国东南部的,爱立信通过软件实现了B5(850MHz)与B3(1.8GHz)频段的载波聚合及多载波技术。同样是在这一地区,爱立信与SK电讯曾于2011年合作部署LTE网络,并成功推出了商用服务。
通过LTE-Advanced商用服务范围的扩展,SK电讯将能继续保持在移动宽带服务质量方面的卓越地位,并在更大范围内实现高清视频以及高质量语音服务。
SK电讯和爱立信于2013年2月移动世界大会召开期间签署了研发合作谅解备忘录,致力于在LTE-Advanced技术研发与推广方面开展合作。通过签署谅解备忘录,爱立信增强了与SK电讯在前沿LTE-Advanced技术,包括小蜂窝相关技术方面的合作,以不断适应和满足SK电信用户激增的数据流量需求。