来源:环球网科技
时间:2013-08-22
据台媒8月21日报道,台湾制造商透露,英特尔将推出多款新的平板电脑和智能机芯片。
英特尔将推多款新平板电脑和智能手机芯片(资料图)
据报道,英特尔将于2014年第三季度推出新平板电脑平台14nm Cherry Trail,第四季度推出新智能手机解决方案14nm Willow Trail。英特尔还将发行新的智能机芯片,包括在2013年底发布22nm Merrifield,2014年上半年以及2015年季度分别发布 Moorefield和14nm Morganfield。
消息称,与英特尔现有的智能机平台Clover Trail+相比,Merrifield 的性能将提升50%,电池续航时间会更久。
此外,英特尔决定在9月10日-12日英特尔开发者论坛上发布Silvermont架构的22nm Bay Trail处理器,之后还会发行 Bay Trail-T处理器,支持Windows 8.1和安卓4.2。
Bay Trail-T平台也会采用Silvermont架构,电池续航时间超过8小时。Bay Trail-T有1.8GHz和2.4GHz两种时钟频率,采用7代GPU。
英特尔将于2013年底将把Cherry Trail样品发给合作商,并将在2014台北国际电脑展商发布该平台。 Cherry Trail采用英特尔14nm Airmont架构,时钟频率为2.7GHz,8代GPU。Willow Trail及衍生产品将采用英特尔14nm制Goldmont 架构与9 代GPU,支持Windows和安卓操作系统。