来源:21ic
时间:2013-08-21
21ic讯 MHL, LLC日前宣布,MHL 3.0规范在通过 MHL®连接进行音频及视频传输的领域取得了重大进展,可以满足消费者将移动设备连接至显示器的新兴需求。MHL 3.0 拥有比上一代规范高出一倍的带宽,可提供4K(超高清)分辨率和更宽的色域,为消费者带来更加绚丽的视觉体验, 从而可以巩固MHL在家庭客厅环境中不断增长的应用。通过使用一条速率远快于MHL2的双向通道,新规范支持传输4K分辨率视频的情况下,同时可为大容量存储设备以及触摸屏、键盘、鼠标等输入设备提供高速外围支持。
Futuresource Consulting公司全球业务拓展总监Sarah Carroll表示:“随着广播公司和内容服务提供商不断努力创新与增加营收,Comcast、NHK、BBC、Orange、Netflix等众多跨国公司正在试行和/或推出各自的UHDTV(超高清电视)内容计划。让电视无处不在也是全球各大传媒公司和在线服务提供商的重要目标之一。 MHL支持的HDCP 2.2技术将能在不同设备之间安全地传输4K 的高品质内容,把握满足消费者需求的先机。”
MHL, LLC 总裁 Judy Chen 表示:“MHL 3.0的各项创新为 MHL 技术拓展到更多家庭、办公和汽车应用铺平了道路。作为全球应用广的移动设备的视频输出标准,已有超过3.3亿部设备采用MHL 技术。 MHL 还将继续演进,以满足消费者的需求。”
MHL 3.0规范的功能包括:
· 4K(超高清):支持高达2160p 30帧的4K格式
· 同步高速数据通道
· 提升远程控制协议(RCP):支持触摸屏、键盘、鼠标等外围设备
· 充电达 10W
· 向后兼容 MHL 1 和 MHL 2
· 的 HDCP 2.2 内容保护协议
· 支持 Dolby®TrueHD 和 DTS-HD 增强型7.1环绕音效
· 无连接器限制 ,只使用5个引脚
· 同时支持多屏显示
MHL体验
家庭影院 —— 4K 影院图像质量
将您的智能手机连接至您的电视机或家庭影院系统,观看您喜爱的 4K 影院图像质量的内容。使用电视遥控器停止、倒回、暂停和播放您的内容。
手机游戏 —— 零滞后
连接到一个 4K 分辨率的屏幕上玩手机游戏,无滞后现象,电视机可以同时为您的智能手机供电,以延长游戏时间。
办公 —— 随时随地办公
将一个键盘、鼠标、显示器(或多台显示器)和存储设备连接至您的移动设备,将其变为一台便携式计算机,实现随时随地办公。
汽车 —— 通过触摸屏播放音乐和导航
通过车载信息娱乐系统的触摸屏,或方向盘上的便捷按钮与您的智能手机互动,用以拨打呼叫、播放音乐、使用手机上的 GPS 设备导航等等,同时为您的智能手机充电。