• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

太疯狂了!AMD 5GHz超级处理器售价狂降60%

来源:mydirvers
时间:2013-08-21

分享至:

本月初的时候AMD的HD 7000系列显卡大降价,上至HD 7990下至HD 7870的价格均出现了不同程度的下降,其中HD 7990居然从7999元暴降到4999元,降价幅度之大令人咂舌。但日前FX-9590却打破了这一纪录,它的降价幅度更是令人震惊。

FX-9590是史上首款频率可达5GHz的处理器(默认频率4.8GHz,加速频率5GHz),凭借着较高的主频,它在实际测试中的性能已经能够和Core i7-4770K相提并论,甚至略胜一筹了。虽然这颗处理器原则上是面向OEM领域的,但还是有不少零售商拿到了这款产品,它的售价也和频率一样的高,预定价格高达900美元左右,足够买一颗i7-3930K了。

在英国Aria网站上,FX-9590原本的售价为699.95英镑,约合人民币6700元。但在日前Aria直接将其售价降低到了299.99英镑,约合人民币2880元左右,降价幅度高达60%,简直是太疯狂了。

当然这一降价肯定不是AMD官方授意的,毕竟AMD从未表示过要将FX-9590放入零售渠道。这应该是零售商自己的决定,看来此前的利润是真不低。

标签 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购