来源:腾讯科技
时间:2013-08-21
如果你回想一下十年前的PC产品,就会发现今年的电脑不仅小巧便携,还拥有超清晰的屏幕、更高的性能,但是从本质上来说,它们仍然使用了一些传统的材料, 所以我们没有看到类似科幻片里的产品形态。不过,随着新型材料的研发与逐步成熟,很快我们就可以看到更多的令人难以置信的新型数码产品,以下10大高新材 料将会改变人们的生活。
1.液态金属(Liquid metal)
还记得电影《终结者2》的T1000液态金属机器人吗?是的,这种拥有高强度、超强可塑性的材质已经被各大科技常识广泛关注,其中就包括苹果公司。据悉,苹果正在考虑使用液态金属来制作iWatch智能手表或是未来的iPad,这并非无中生有,因为iPhone 3GS的SIM卡取卡针,就是这种材质做成的。
2.石墨烯(Graphene)
石墨烯是目前硬、也是你能想象到的薄的新型材料,将其应用在计算机晶体管领域能够实现更好的性能与电池寿命。将其分解后,可以获得一种透明轻巧的材料,适应范围极广,包括服装面料和计算机设备。
3.Willow玻璃
Willow玻璃是由著名的康宁公司研发,是继Gorilla玻璃之后,极有可能应用在电子设备上的材质。它不仅纤薄,还拥有的韧度,可以弯曲成任何形状,这就意味着未来的智能手机很可能拥有更多的形态,而不是目前的统一“板砖”设计。
4.柔性OLED屏幕
柔性OLED屏幕是我们已经可以实际接触到的新型材质,三星和LG已经推出了曲面屏幕的OLED电视,为我们展示了未来电子设备的发展方向,相信很快这一技术也会被应用在智能手机等产品上。
5.Starlite新型塑料
Starlite是一种新型塑料材质,能够承受超高的热量,可以被塑造成为任何形式的物体。虽然目前这项技术并未商用,但是法国西得乐(的塑料包装商)已经表示即将推出采用Starlite材质的塑料瓶底,可以承受更多冲击。如果这项技术能够尽快普及,与3D打印互相配合,将会是十分惊人的。
6.纳米纤维素(Nanocellulose)
纳米纤维素听上去有些抽象,但事实上它也是目前人类已知的强度的材料之一。不仅如此,它还具有重量轻、易导电的特性,可以用来制造弯曲电池甚至是防弹衣。如果手机电池采用这种材质,设计上将更具灵活性,并且不会污染环境——因为它本质上是木浆,十分容易回收。
7.金属泡沫(Metal Foam)
正如它名字中所提到的,金属泡沫中拥有很多孔状结构,含有大量的气体填充间隙,所以在保证高强度的同时,重量也十分轻。这种材料可以应用在义肢骨骼的关节,也适合作为汽车减震器使用。
8.生物塑料(Bioplastics)
事实上,生物塑料已经存在一段时间了,日本厂商NEC就使用它制作过手机,但并没有成为主流,原因是因为生物塑料来源于自然环境,如植物油、纤维素等,制造成本较高。但随着时间的推移,目前欧洲的生物塑料市场每年拥有20%的份额增长,这种环保健康的材料更适用于电子设备的外壳。
9.纳米点和钙钛矿
太阳能电池板的收集效率一直十分低下,而纳米点则有可能改善这种情况,因为它要薄得多。另外,钙钛矿则是更好的太阳能电池原料,要比目前电池板的成本低很多,并且性能更出色。
10.电子皮肤(E-Skin)
E-skin作为一种类皮肤材质,拥有塑料薄膜晶体管,有机LED和压力传感器分布在每个像素上,可以应用在很多领域,比如触摸感应控制器、触摸屏等,拥有更接近于皮肤的良好手感,也很适合可穿戴式智能设备使用