• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

解读TD-LTE 深度布网的“理想与现实”

来源:通信世界网
时间:2013-08-20

分享至:

与3G时代的网页浏览、微信、、游戏、阅读等小流量业务相比,LTE技术派生的大带宽业务如在线游戏、实时视频、高速下载等业务对无线信号的要求更高、更敏感,同时,LTE的高带宽对分布系统的功率要求也更高,在中国移动加大广范围与深度覆盖力度的当前,大力度投资网络优化也成为必然趋势。

混合组网的TDD角色

在20万个基站的目标驱使下,近期江苏、山东、广西等很多城市都已开始加速TD-LTE建设。广覆盖的同时,热点城市已经进入精品网目标的深覆盖与网优阶段。

深度覆盖首先面临的是频率资源如何利用,这也被产业链认为是LTE运营的核心。对此,在日前的LTE发展峰会上,诺西解决方案行销部总监苗勇对记者表示,高带宽、低时延、多种制式联合组网,是LTE运营商布网需要考虑的几大问题,这都涉及到频率资源的课题。他举例称,澳大利亚运营商Optus和北美运营商Sprint这两个网络指明了混合组网的方向,出于长期发展和频率资源的可扩展性等考虑,他们选择了FDD用于覆盖、TDD用于容量的宏+宏组网方式,这也是混合组网的主流手段之一。

该方式成为主流,与FDD覆盖性比较好这一特点直接相关,且其终端产业链相对更为成熟,而TDD有相对较大的频谱带宽,对所有的运营商都是不可多得的资源,其在容量上发挥的作用也更为明显。苗勇称,很多运营商在双网LTE发展初期的思路是先将两个网络打造成一个可运营的网络,然后再深入进行优化。随着美国、韩国等国家或地区的运营商都在考虑将TDD的频段利用起来,LTE FDD/TDD混合组网的数量会越来越多。

LTE混合组网意味着跨越建网、融合、负荷平衡、同质网络、2G/3G再利用和演进等几个主要发展阶段。在产业链的混合组网方案中可以看到,其关键技术包括多流双模、混合组网、分层和切换、负载均衡、干扰协调和容量提升、共平台等。据悉,目前混合组网基本组网技术和产品方案已经成熟。

网优难度日益提高

据参与地方网络规划与优化的产业链人士称,引入LTE带来的网络多制式问题,一方面使得网络结构变得更为复杂,尤其是LTE网络一般处于高频段,为了满足连续的覆盖,站点会成倍的增加,网络规模会越来越大,网络优化规划的难度也随之提高;另一方面快速布网和深度覆盖推进下,网络规划和优化人员的规模并未能相应增加,这也促使产业链推陈出新一系列网优办法来提升建网与优化效率,同时优化成本。

据大唐移动移动通信事业部市场部总经理王舸称,对于运营商来说,建设LTE可先建一个热点网络,与现有3G网络协同运营。同时利用TDD和FDD实现连续覆盖,大量吸收热点容量。这样一个快速成熟的高效LTE网络,可以在业务方面迅速将3G业务均衡到4G上。

而华为技术工程师称,从用户体验的角度,目前LTE现网面临的挑战是如何满足大带宽需求同时保证LTE覆盖范围内的网络质量。因为用户在大屏终端上使用高带宽业务时,所需要占用的网络带宽较大,网络覆盖中心区如果可以保证几十兆速率的话,在小区覆盖边缘区可能只有几兆,影响用户体验。也因此,Small cell产品逐渐被用于热点地区的LTE覆盖中。该工程师称,LTE超宽带能力将满足大带宽需求,构筑无边界基础。对于这种无边界的网络,产业链需要保证的是在小区边缘的高速连接。对此,华为还推出了“两层网络4M”方案来实现LTE无边界网络。“这一方案中的超级控制器(SRC),不仅仅可以控制LTE,还可以把2G、3G以及Wi-Fi都纳入进来,实现小区之间无缝协同,使得用户在各个小区之间获得数据连接;其次,通过云基站,把基站和射频进行分离,将基站集中起来,也可以快速调动数据实现协同。”

标签 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

更多新闻