• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

触摸屏能够改善电脑使用体验和姿势?未必!

来源:中国电子网
时间:2013-08-20

分享至:

不得不承认,触摸屏改变了我们操作电子设备的习惯,不论是手机、电脑、汽车,甚至是银行的ATM机或是家里的咖啡壶,都采用了触摸屏操作。电容屏幕显然是一项创新,但是否说明一切产品都需要触摸屏来操作呢?或许不是,尤其是对于一些数码产品来说,触摸屏有可能在伤害你的身体。

触摸屏是一个符合人体工程学的解决方案吗?

多年来,长时间使用桌面电脑而产生的肌腱炎、腕管综合症等病痛困扰着我们,除了采用更科学的的显示器角度、键盘角度等建议之外,我们也看到诸多科技厂商推出了以人体工程学设计为卖点的产品,包括键鼠等周边。

但随着触摸屏的流行,平板电脑和手机几乎占据了我们大部分的时间,是否触摸操作要比传统的打字更轻松更健康呢?其实没有,尤其是对于大屏幕设备而言。虽然微软已经将触摸操作加入到Windows 8系统中,但实际上屏幕并不支持触觉反馈,虽然拥有效果音,但实际上你仍然需要花费相比传统键盘8倍的力量来进行打字输入。难怪制造商开始使用Gorilla玻璃!

一些专家认为,并非所有数码产品都适合使用触摸屏,尤其是笔记本电脑。笔记本电脑的固有形态决定了它的操作体验,相对固定的屏幕和键盘位置符合人体工程学设计,但是使用触摸屏,高清分辨率会导致你不由自主地靠近屏幕,增加眼睛的负担。

视觉疲劳并不是触摸屏笔记本电脑的问题,操作形式上也会带来很多对身体的潜在伤害。比如你需要抬起胳膊触摸屏幕,使用了很多肩膀和躯干肌肉及手臂肌肉,是传统操作电脑的四倍!另外,这种操作形式也将影响你的坐姿。

采用混合设计的平板/笔记本二合一产品要稍微好一些,因为你有更多自由来决定它的使用形态。但尽管如此,还是建议你配备一块蓝牙键盘,如果你想在平板上写小说的话。事实上,不论使用平板、笔记本还是台式机,好的操作形式依然是键盘。

手势控制更健康?

在近期,包括Leap Motion和MYO等手势控制器曝光率非常高,让用户可以通过手势来操作传统计算机,那么这是一种更健康的形式吗?虽然Leap Motion的产品理念是让你在一种合适的距离抬起手臂来进行操作,或许也能够改善重复性压力损伤的状态,但是它目前的问题在于不够精确,无法完全替代鼠标或是触摸屏。当然,手势操作在未来还有极大的提升空间,但并非所有人都能够记住复杂的手势操作,这也是需要解决的问题之一。

目前理想的解决方案

那么在目前,是否有利于健康、同时又十分高效的电脑操作形式呢?相关从业人员建议在家庭或是办公环境中为显示器安装关节式臂架,可以方便地调节屏幕的距离,不论是进行键盘输入还是触控操作都是十分便利的。另外,一个外接键盘的笔记本电脑或是混合计算机,都是非常有用的。

如果使用触摸屏,你需要保持一个良好的姿势来进行触摸操作,或者是在触摸屏、键盘和鼠标三种不同的操作中经常切换,尽量避免保持同一个姿势太久,都能在一定程度上环境疲劳。

那么,未来是否会有一个完美的解决方案呢?我们认为是语音识别系统。如果有一天Siri或是Google Now能够准确地识别你的每一句话每一个字,或许在一些私人环境内,我们就可以完全抛弃键盘进行语音输入了。

标签 国内采购 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索

更多新闻