• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

部分iMac显卡存在故障:苹果启动换新项目

来源:新浪科技
时间:2013-08-20

分享至:

近日消息,根据苹果公司的支持员工发出的通知,该公司已经启动了一个的替换项目,为用户更换2011年中推出的部分iMac电脑的显卡。

存在问题的是2011年5月推出iMac机型,这些产品都搭载了Sandy Bridge处理器和闪电接口,销售日期在2011年5月至2012年10月之间。在此之后,苹果公司便发布了机身更薄的新机型。

苹果公司表示,这批产品采用的AMDRadeon HD 6970M显卡(有1GB和2GB两种显存)有可能出现故障。

该公司在官方声明中说:“苹果公司发现,搭载3.1GHz四核英特尔i5处理器或3.4GHz四核英特尔i7处理器的27英寸iMac电脑中的部分AMD Radeon HD 6970M显卡可能出现故障,导致电脑显示器变成扭曲、白色或蓝色,并伴有竖线,或是出现黑屏。受显卡影响的iMac电脑是在2011年5月至2012年10月间销售的。”

过去两年频频有用户在苹果公司的支持论坛中反映这一问题。

AppleCare、天才吧和苹果授权经销商都已经可以通过一系列措施,来验证用户的iMac是否受到这一问题的影响。产品序列号后四位是以下字母的iMac可能都受到这一问题的影响:DHJQ、DHJW、DL8Q、DNGH、DNJ9、DMW8、DPM1、DPM2、DPNV、DNY0、DRVP、DY6F、F610。

如果序列号后四位包含上述四个字母中的一组,并且证实存在显卡问题,苹果公司将为用户免费更换AMD显卡。另外,如果受影响的iMac用户已经自费更换了显卡,也可以享受退款。

这并非iMac首次出现零部件问题。去年年末,苹果公司也宣布为用户免费更换2009至2011年销售的iMac电脑的硬盘。(思远)

标签 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

更多新闻