来源:中国电子网
时间:2013-08-20
8月19日消息,科技博客Digital Trend撰文讨论了三星和LG款在美上市的OLED电视。并对电视采用弧形屏幕的原因进行了分析。以下为文章主要内容:
LG和三星为他们的OLED电视好好在美国进行了一番炒作。他们向媒体喋喋不休的推荐新电视的出色表现。但是,似乎所有问题都走向了同一个元素:弧形屏幕。为什么这些电视采用弧形设计?弧形设计的OLED电视有什么特殊吗?未来三星会在美国推出平面设计的OLED电视吗?
原因并不简单
如果你问LG或三星,你会得到一个标准化答案。精明的市场营销和公关的团队,早就准备好了这些问题的答案。但是,三星在韩国推出的OLED电视既有平面的也有弧形的。所以,三星和LG必然有他们自己的考量。
首先,可以看一下来自厂家的官方声明。 LG表示:“曲面屏幕看起来更宽,并提供更逼真的视觉体验,减少图像失真。无论用户往哪里看,LG花了五年研究的曲率都可以让他们获得体验,在家中带来IMAX般的观赏体验。
另一方面,三星表示:“我们新的55英寸OLED电视采用弧形屏幕,是因为我们要提供一个非常特殊的观赏体验。 “Timeless Arena”的设计可以吸引观众,并给予平板屏幕上不存在的体验。它还有助于在卖场区分OLED电视与其他电视。“
其实我不觉得弧形屏幕能够赋予电视更加逼真,身临其境的体验。三星和LG有些言过其实。但是弧形屏幕也没有破坏任何观赏体验。离轴观看体验没有变坏,在某些情况下,实际上比LCD的电视更好。我从来没有觉得,改变观看角度会会对图像质量产生质的改变。所以这里面有更多深层次的原因。
现实情况是,无论是三星还是LG都知道这些OLED电视今年不会卖得很好。因为这些电视极其昂贵,成本极高。所以只有那些富裕的家庭会选择他们、他们将是早期采用者和一些技术爱好者。9000到15000美元的价格并不是每个家庭都能承受。
所以,早期采用者的消费倾向是什么呢?他们想要酷的产品,一些可以与当下产品进行区分的东西。这不仅仅是一台电视,而是一种信号,就像早期的iPhone。如果把OLED电视做成纯平面,那这又跟以前的电视有什么区别呢?更薄了?这并不能说服那些刁钻的早期采用者。所以你要给它一个从来没有的外形,使他们看起来很酷,拥有真正独特的气质。让每个人都在谈论它,这将是产品成功的关键。所以弧形屏幕一定会比纯平面更好达到这些效果。
早期采用者就像高科技公司的品牌形象大使。而且这些公司无需支付任何费用,便可得到口口相传的广告效应。如果你能得到早期采用者这一小撮有影响力的用户,那么一款产品离成功也就不远了。
一切为了品牌
弧形OLED目前并不是为了赚钱,而是为了取悦广大消费者,提升LG和三星的品牌。使人们有种他们是伟大创新公司的感觉。在消费电子领域,竞争压力极大,品牌比什么都重要。 LG和三星一向竞争激烈,率先向市场推出OLED电视的公司一直是备受争议的话题。虽然韩国两大巨头具有竞争关系。但他们的目的却是对索尼,松下和东芝等公司保持地位。
可以将其比喻为美国和苏联之间的太空竞赛。1950年代后期和1960年代初期,当太空科技是一个技术优势的象征,被认为是重要的国家安全资源。成为个进入太空的国家的竞争是激烈的。当苏联成功成为个进入太空的国家之后,美国为了保证自己的技术象征优势,毅然推出登月计划,这一计划带来的成本是巨大的,对NASA的后续研究造成极大负面影响。但由于占据技术高地,在某一方面对苏联造成极大的负担,也成为美国赢得冷战的关键因素。
所以,同样道理。成为推出款OLED电视的公司,即使不赚钱。也可以产生不可想象的品牌影响力,而为了更加烘托自己的技术优势,一款弧形屏幕的推出就再自然不过了。
为什么我们不能同时拥有弧形与纯平面?
人们对弧形OLED的持续讨论,证明三星和LG的策略是成功的,凸显了各自品牌技术创新的象征.但这解释不了一个显而易见的问题:为什么这些公司不一起在美国市场推出弧形和平面OLED电视,他们已经在韩国已经这样做了。其实答案很简单:因为他们就是不能。
OLED电视仍处于起步阶段。 OLED是一项繁琐的技术,这些电视都基本还处于原型阶段。不过,即使不是,扩大生产仍然是巨大的挑战。你不能几天之内就建立一个OLED电视生产线。这需要时间和资本打造模具和机器,这将使他们付出巨大成本。美国是一个大市场,不像韩国无需为产能担心。这些厂家不能冒险深陷债务危机而加速OLED生产。当企业变得过于乐观,建立新工厂,他们的金融风险就将增加。这有一个好的例子,夏普。所以专注于一款产品将是一个很好的策略。
面对只能选择一款产品的情况下,并考虑提供更独特、抢眼的产品,LG和三星做出了明智的选择,在美国仅推出弧形屏幕。弧形OLED并不是为了赚钱,这将是一个特洛伊木马,使LG和三星的品牌不知不觉成为下一代显示器的先驱。平面OLED电视会出现,只是不会是今年。