从“盒子”到“丸子”再到“棒子”:盘点谷歌娱乐影音之路上的硬件产品

来源:电子工程网
时间:2013-08-20

分享至:
自从代 Google TV 机顶盒 面世以来,谷歌在娱乐影音设备上的发展可谓风生水起,而近日发布的智能 电视棒 产品Chromecast更是把谷歌硬件推向了又一个高潮。从“盒子”到“丸子”再到“棒子”,近年来谷歌陆续推出了各种形态的创新硬件产品,不断改变传统的娱乐影音生活,下面就让我们来盘点一下这些在谷歌娱乐影音之路上的硬件产品。

盒子:代Google TV机顶盒——初次试水




人人都爱的娱乐设备是啥?电视!每天全球有40亿人观看电视,但是长久以来电视与互联网似乎一直格格不入。在这种背景下,互联网巨头谷歌于2010年推出了代Google TV机顶盒,目的就是要将网络和电视结合在一起,成为一套全新的全家娱乐影音系统。这个小盒子也是谷歌在娱乐影音硬件上的初次试水。

代Google TV机顶盒采用了Intel的CE4100凌动处理器。这款X86架构的芯片同时支持互联网和广播应用,并且具备运行富媒体应用所需的处理能力以及音频/视频组件,包括对3D图像的支持。为Google TV机顶盒提供高性能的图像视频处理能力和流畅体验。

Google TV机顶盒内置了Chrome浏览器,可以浏览网站,这也意味着你可以在电视的大屏幕上观看视频网站内容。但是它远不止如此,Google TV机顶盒还是一台照片浏览器,一台游戏机、一台音乐播放器等等等等。

Google TV机顶盒的问世为人们带来了新颖的娱乐影音概念,但由于电视行业的阻碍和有限的视频内容使产品的实际体验并不尽如人意。作为谷歌在智能影音硬件上的首次尝试,Google TV机顶盒的初次试水虽然惊艳,但在消费市场上反响平平,并未达到预期的效果。


还是盒子:第二代Google TV机顶盒——全方位升级




在经历了代Google TV机顶盒在市场上的不温不火,谷歌对第二代Google TV机顶盒进行了全方位改进与升级,使之成为真正完善的智能娱乐影音产品。

在机顶盒为关键的芯片处理器方面,第二代Google TV机顶盒并未延续代的X86架构处理器,而是选择了ARM架构的Marvell芯片解决方案,打造高性能与低能耗兼备的智能影音产品。

Marvell作为的完整芯片解决方案提供商,拥有从移动通信、存储、云基础设施到数字家庭娱乐等多元化产品组合,这也是Google选择其ARMADA 1500芯片解决方案的关键。这款先进的SoC平台具备强大的功能、高能效、可扩展性和经济性,采用了Marvell性能的ARM v7架构超级双核CPU,足以实现PC级的芯片处理能力。由于采用了ARM芯片架构,第二代Google TV机顶盒还具备手机级的电源管理,拥有令人难以置信的高能效表现。

在接口方面,第二代Google TV机顶盒程度优化了接口设计,使得在应用程序、电视节目和网络内容之间切换变得更加容易。

而在上一代饱受争议的视频内容上,谷歌特别斥资1亿美元建立了自己的在线电视频道,同时整合了各个互联网视频提供商的视频内容,提供足够丰富的视频内容选择。

第二代Google TV机顶盒的全方位升级,宣告谷歌将不断推出娱乐影音设备的决心。

丸子:Nexus Q——未能上市的大胆尝试





Nexus Q 这款流媒体播放器自2012年在 Google I/O 大会上 亮相后,其在硬件设计上取得的巨大成功着实让人欢喜。从硬件设计本身来看,Nexus Q 采用了磨砂黑色外观和简约的圆球型设计,就像一个黑色的丸子。环绕着它的LED光带可以随着播放的音乐而闪烁,给客厅制造迷幻色彩,显示出 Google 在硬件设计方面如苹果般的精益求精。

遗憾的是Nexus Q自发布后由于功能性上的缺陷始终未能正式上市,但是不得不承认它从设计到制造都令人感到印象深刻,这一改很多人眼中 Google 作为洋溢着工程师文化的团体无法做出有设计感产品的成见。相信在整合了刚刚成功收购的摩托罗拉移动部门之后,Google 在这条道路上会走得更加卖力。

棒子:Chromecast——改变影音方式的突破性产品






近日,谷歌智能电视棒Chromecast的问世备受瞩目,有人将它视为传统娱乐影音方式的变革者——将网络中的视频传到电视的大屏幕上播放,为人们带来了可以横跨智能移动设备、笔记本电脑和高清电视的多屏影音体验。

想必是因为第二代Google TV机顶盒的成功,Chromecast延续了与Marvell的芯片合作。Chromecast的主控芯片采用的是Marvell的ARMADA 1500-mini解决方案。这款全新的高解析度安全媒体处理器解决方案能够以超低的功耗实现高质量的音频、视频和图像性能,同时支持1080p解码,且可提供如Widevine和Playready等拥有高安全度的多DRM解决方案。Marvell凭借这一解决方案强大的技术优势再次成功获得Google青睐,成为Chromecast电视棒关键芯片的供应商。

Chromecast更富有实际意义的一点在于其U 盘一样的大小以及 35 美元价格,这些让它与消费者的距离无比贴近。这款足以改变影音生活方式的轻量级产品一经发布便备受业内关注和市场的欢迎,同时也成为谷歌进军硬件产品道路上迈出的重要一步。


写在后

从盒子到丸子再到棒子,互联网巨头谷歌正在一步一个脚印推出多样化的智能影音设备。在这一过程中,Google不但向世人展现了其自身前瞻的理念和先进的技术,也积累了如顶级芯片解决方案提供商Marvell之类的合作伙伴关系,为未来的技术创新和产品市场化奠定了决定性的基础。

从代Google TV机顶盒的首次试水,到第二代机顶盒的全面升级和Nexus Q的大胆尝试,再到Chromecast这款突破性的产品的问世,谷歌正在和Intel、Marvell等芯片合作伙伴们一同推动着智能娱乐影音的发展,打造智慧的影音生活方式。


标签 Google TV 机顶盒 电视棒 Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购