• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

NI与Xilix深化合作 Zynq飞进CompactRIO

来源:中国电子网
时间:2013-08-19

分享至:

今年的NIWeek 2013的重点放在NI的主力产品,CompactRIO 9068上,跟去年以PXI模组而衍生出来的VST PXIe-5644R,有着相当大的差异。但相同的是,它们都可以透过NI的LabVIEW来相互连结,同时,也用了Xilinx(赛灵思)的 Zynq芯片。尝试将去年在PXI模组所展现的"Software Design Instrument"精神,移转到CompactRIO的产品线上。

NI(美商国家仪器)行销工程师黄翔鉎表示,不管是早期的PLC(可编程逻辑控制器)或是近期的PAC架构,都已经无法满足需求快速变动的产业需求,所以CompactRIO便应运而生。而过去的CompactRIO的系统设计,是采取处理器配合FPGA及模组化I/O而成,但如果采用搭载 Cortex-A9双核心架构的Zynq,不论是就系统效能的提升、系统面积的缩小及即时反应等方面,都有相当大的帮助。

Xilinx 台湾区总经理王汉杰表示,Xilinx与NI早在五年前就针对嵌入式系统设计方面就有相当多的讨论与互动,两者都是创新能力相当强的公司,在后来,就决定将Xilinx所开发出的Zynq芯片交由NI进行产品研发。NI的VST与CompactRIO 9068也就先后诞生了。

王汉杰进一步谈到,以半导体制程来说,28纳米是一个相当重要的分水岭,原因在于进入28纳米之后,Xilinx将FPGA放进了处理器,但在过去FPGA仅有逻辑闸与高速I/O,根本无法与作业系统配合以让整体系统进行运作。但与ARM合作之后,除了让FPGA上面进行作业系统的运作外,也获得了广大生态系统的支援,这与NI过去在各种应用领域都有涉猎的精神不谋而合。而将FPGA与处理器合而为一,也减少了芯片之间的沟通时间,此外,FPGA对外的通道速度达50Gbps,这对于许多1080p或是资料分析等相关应用,都会有实质上的帮助。

至于客户如何利用拥有FPGA芯片的 CompactRIO 9068进行系统设计,关键仍在于NI所推出的LabVIEW FPGA。黄翔鉎透露,此次NI在LabVIEW FPGA的作法,是透过云端的概念,将LabVIEW FPGA写好的程式码丢到云端进行编译,转成合适的档案格式,再将其烧录进FPGA之中。这种作法相较于之前,其速度大幅提升30%。这对于使用者来说,拥有相当的吸引力。

标签 国内采购 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索

更多新闻