来源:腾讯科技
时间:2013-08-19
微软Surface RT平板电脑自推出以来,销售情况一直不如人意。微软到底该如何拯救它呢?升级操作系统到Windows 8.1或升级硬件到Surface RT 2.0都只能发挥有限的作用,也许有效的办法就是取消Windows桌面版。
据国外《彭博商业周刊》网站报道,微软的Surface RT不再是该公司期待的畅销产品,这一点不足为奇。上个月,微软将Surface RT的价格下调了100美元,并将其资产减记9亿美元。而上周,市场研究公司IDC公布了第二季度的平板电脑销售统计数字,结果前五大销售品牌中不见微软的踪影。
1. 微软应该在Surface RT上认输呢,还是该推出升级版东山再起?
数周前,我在Surface RT上安装Windows 8.1测试版后,就开始思考这个问题。而当我读到IDC公司估计上个月Windows RT平板电脑仅售出20万台的消息时,我又想起了这个问题。
在这个销售数字中,Surface RT仅占其中一小部分,因为还有其他一些供应商在销售Windows RT平板电脑,如戴尔、宏碁和华硕。但在本月初,华硕已宣布不再销售Windows RT平板电脑。而此前,三星、惠普和其他厂商也陆续放弃或宣布即将放弃Windows RT。
本周三,微软宣布将会于10月18日在全球范围内推出Windows 8.1。对于现有的Surface RT用户来说,这是一个好消息,因为根据我的体验,升级后的操作系统改善了Surface RT的用户体验。它做出了一些调整,修补了一些漏洞,改善了一些性能。此外,它还包含了Windows RT版Outlook,在我有限的测试中,该应用程序的运行非常正常。
2. 仅升级至Windows 8.1不足以扭转Surface RT销售局面。
微软尚未正式宣布推出Surface RT硬件的升级版。但是,如果它这么做,它就有可能拉动销量。事实上,我很喜欢当前Surface RT的款式和做工:它的质量很轻,电池寿命很长,而且有不错的键盘选择。但是,整体而言,它的反应速度显得有些滞后。相较于去年推出Surface RT的时候,现在的微软能够获得更快的芯片。
这款设备外观并不需要大调整,而只需要改善内部结构。如果微软能够想法在该设备内配置高通Snapdragon 800芯片,再将其32G版的售价调低至299美元,那么这款产品就会对消费者形成巨大的冲击力。将其显示屏从1366 x 768的分辨率升级到全高清也是一个不错的选择,但是如果这意味着产品价格会突破299美元,我建议还是放弃为好。
3. 微软该怎么办呢?取消Windows桌面版。
我明白,Windows桌面版是微软的主要产品,但是我认为它的弊大于利。从用户体验的角度来说,为了使用Office办公软件和IE浏览器,用户不得不从触摸型和新鲜的Metro模式跳转到老式的桌面环境中,这让人感到很不自在。微软应该设法为下一代Surface RT平板电脑打造Metro版的Office。
取消Windows桌面版还有助于提高Windows RT的识别度。没有了Windows桌面版出现,人们就不会再问这个问题了:“我能够在Surface RT上安装哪些旧版Windows应用程序?”从品牌塑造的角度来说,微软可能会认为割裂Windows传统应用程序并没有什么好处。但是,如果它希望打造全新的Windows,隔断与旧版的联系会更有利。
4. Surface RT的价值在哪里?
Surface RT失败的原因在于:微软并没有让足够多的人相信这款产品的价值。除了Surface RT外,微软还推出了价位相同、配置英特尔Atom芯片、搭载完整版Windows 8的平板电脑。在今年1月,我在测试这些产品后指出:当你能够买到完整版的Windows 8的时候,你还会去购买“半版的”Windows 8吗?
这些产品的功能和电池寿命与Surface RT大致相当,但不同的是,它们还支持传统的Windows应用程序。既然如此,我们为何要去购买Surface RT呢?在微软产品中整合Office软件是一个不错的选择,但是微软错误地认为这是一种附加值。
如果说人们必须拥有整合微软Office的平板电脑,那为何很多其他价格更高的平板电脑销售情况都比Surface RT好呢?这是因为需要在平板电脑上安装Office的用户毕竟占少数,这就是说,Office仅对少部分平板电脑用户来说是一种附加值。
此外,其他平台上提供的一些知名的应用程序,尚未出现在Surface RT上,这同样不能提升Surface RT的价值。现在,这种情况正在发生变化,因为Foursquare、Rhapsody、Flipboard和Facebook都准备支持Surface RT平台。此外,Windows RT还不是平板电脑应用开发商的平台。但是,我认为,除了应用程序的问题,Surface RT还有更大的问题需要解决。
在Surface RT上使用Windows 8.1后,我觉得微软的这款产品很适合于特定的用户,具有很强的竞争力——只要它的价格合适,性能上不输于市面上的其他平板电脑。