来源:腾讯数码
时间:2013-08-19
据国外媒体报道,通过“Classmate PC”(学生PC)项目,英特尔近几年一直在为教育市场推广Windows平板电脑、笔记本电脑和混合设备。但是如今,凭借着两款新“教育平板电脑”,英特尔将进入Android平板电脑市场。
英特尔推出的两款“教育平板电脑”分别配置了7英寸和10英寸的显示屏,配置英特尔凌动处理器,并搭载了谷歌Android操作系统。其中,7英寸平板电脑配置了分辨率为1024×600的屏幕,搭载主频1.2GHz的凌动Z2420处理器,拥有1GB内存和8GB存储空间。考虑到这款平板电脑配置的处理器速度并不快,且显示屏无法与谷歌新款Nexus 7平板电脑的全高清显示屏匹敌,入门级的规格将让英特尔该产品的售价更容易被学生用户接受。如果想要为学校里的每一位学生购买一部平板电脑,这一点非常重要。
这款7英寸的平板电脑搭载了Android 4.1操作系统,拥有一个200万像素的后置摄像头,以及一个30万像素的前置摄像头。该产品的电池续航时间为8小时。
英特尔10英寸平板电脑配置了分辨率为1280×800的屏幕,搭载主频1.6GHz的凌动Z2460处理器。这款产品的其余数据与7英寸平板电脑类似,但不同之处在于它搭载了Android 4.0操作系统,存储空间为16GB。因为屏幕更大、处理器运行速度更快,导致10英寸平板电脑的电池续航时间为6.5小时。