问题似乎像雪片一样纷至沓来。
高管纷纷离职、出售手机业务、出售工厂……
HTC
不尽如人意的表现,使得近市场上的猜测越来越多,也让一度成为中国台湾首富的HTC董事长
王雪红
“绯闻”缠身。
面对外界将会卖掉HTC手机的传闻,王雪红在面对《中国经营报》记者采访时称这“很可笑”。而来自HTC内部的员工则告诉记者,王雪红在时间听到这个传闻的时候“很生气”。
根据HTC第二季度的财报显示,HTC ONE的良好势头使其营业净利润止住了连续下跌的势头,从上季度的0.4亿新台币回升到了11亿新台币。但同时HTC又发布了第三季度可能亏损的预告,预期2013年三季度营收在新台币500亿~600亿元,预期毛利率约为18%至21%之间,预期第三季度营业利润率约为0至负8%之间。8月15日,HTC中国区掌门人变动,HTC北亚区总裁董俊良兼任原中国区总裁任伟光职位。任伟光确认其即将卸任并表示,企业在不同时期需要不同的领导人,此次HTC中国区更换总裁属正常,他个人也不会离开HTC。外界认为,这与HTC将加强中国区营销力度相关。“创新是有代价的,但是我觉得要坚持。”王雪红认为,企业发展的每个阶段都要有谦卑的态度,“现在的压力和种种挑战,是为了让HTC有所成长。”
变革从营销开始
从2011年第四季度业绩开始下滑起,王雪红反思多的就是营销,公司的调整也是在营销上变得更为激进。业内普遍认为,HTC的动作还是有些慢了。
8月15日,好莱坞知名影星小罗伯特·唐尼为HTC拍摄的一组广告片在美国、英国、俄罗斯、德国、中国内地及台湾地区、澳大利亚等7个国家和地区开始播出。这一系列广告以“改变”为核心概念,正好契合了当下HTC所面临的挑战和想做出改变的决心。小罗伯特·唐尼过去曾犯错,使演艺事业跌入谷底,但在改掉不良习惯后,又重新在世界舞台上绽放光芒,这与HTC的想法不谋而合,HTC也曾有过许多波折,但现在的HTC要让自己越变越好。
王雪红在反思HTC的问题时,认为主要的问题还是出在营销上。为此在8个月前更换了CMO,启用了全新的营销政策,并下决心加大投入。在请王力宏、五月天代言之后,这次又请来世界一线巨星代言。
王雪红坦言,与三星相比HTC在营销上还要更加努力,也要更深入的研究。她认为,目前的问题就是“不落地”,HTC的营销并没有真正让更多的消费者感受到、接触到。比如针对HTC ONE的营销,会根据不同地区请不同的明星代言,改变“一则广告全球用”的做法,虽然会带来成本上升,但会更容易触动不同地区的消费者。
从小罗伯特·唐尼的代言,可见HTC在打造品牌方面的决心,这也使得在8月初传出HTC手机出售的传闻不攻自破。
从2011年第四季度业绩开始下滑起,王雪红反思多的就是营销,公司的调整也是在营销上变得更为激进。业内普遍认为,HTC的动作还是有些慢了,市场饱和度已经很高,苹果、三星、华为、小米等各个厂商都有了自己明确的定位,HTC很难再找回曾经在智能手机领域的领导地位。而王雪红认为,智能手机市场目前只是处于初级阶段:“这需要长期经营,苹果也是一样,曾经跌到谷底,乔布期用了很长时间才再次成功。”
反击刚刚开始
随着市场竞争的加剧,HTC这次谷底的反击似乎没有太多可借助的外部机遇,更多的是靠王雪红口中的“坚持”与“创新”,这需要时间去验证。
当然,王雪红的反击不只是营销一项。
HTC此前的另一个软肋是供应链。因为不够强大,很多供货商并不把HTC作为优先供货企业。诺基亚衰落之后也曾遇到这样的问题,一些关键配件的供应受制于人。HTC One就曾在摄像头、屏幕等关键配件上吃过大亏。为此,HTC下决心所有的关键配件都自己设计生产。这一次见到本报记者,王雪红自信地说:“HTC One的每一个IP(知识产权)都是我们自己的。”而供应链的整合无疑也会耗费大量的时间和成本,不过据HTC内部员工透露,目前已经基本完成,以后将会变成HTC的一项优势。
HTC的另一个短板在中国大陆市场。虽然王雪红总是在不断强调HTC是中国的国际企业,中国市场是HTC的Home-Market,但在中国市场的局面还应该更好。王雪红告诉记者在大陆市场,HTC有很大的空间可以做:“如何把落地营销做好?如何与运营商配合?如何将广告策略与店面策略结合?如何利用传统媒体与新媒体进行营销?这些都需要学习与改进。”据悉,HTC调整了中国区总裁的安排,王雪红希望以更强有力的执行团队来迅速改变HTC在中国的现状,毕竟中国已经占领了全球智能手机30%的市场。
去年HTC改变以往的机海战术,产品定位走“精品路线”,HTC One在高端市场取得了不错的成绩。但另一个不可忽视的趋势是,智能手机在快速向中低端产品转移。王雪红也承认,今年在高端产品上的突破比较成功,但在中端产品正在失去竞争力。“我们看到了这个缺点,也会接受这个挑战,未来产品线会更加健康。”王雪红说。据HTC内部人士告诉记者,HTC正在重新梳理产品线,不会重返机海战术,但也不会只做高端一两款手机。对于未来的产品规划,王雪红告诉记者还会坚持精品路线,重点放在高端,同时将在高端手机里的创新迁移到中端手机中, 以提高中端手机的竞争力。
“坚持”与“创新”是采访中王雪红反反复复提到的两个词。“坚持”来自于父亲对她的影响,“创新”则是她自己的追求。在HTC发展的历史上有两次重要的借势:一是在初期,HTC借助与微软的合作,成为智能手机的先行者,获得先发优势。二是在2007年,谷歌推安卓系统的时候,首先选定与HTC的合作,使得HTC在接下来的几年中一路领跑智能手机市场。随着市场竞争的加剧,HTC这次谷底的反击似乎没有太多可借助的外部机遇,更多的是靠王雪红口中的“坚持”与“创新”,这需要时间去验证。
采访中,王雪红总希望用简短的语言表示她的主张。面对记者提出的一个又一个HTC难题,她始终乐观且坚定,豪门之女的“豪”字表现得淋漓尽致。在她随身带的黑包里,装着不少竞争对手的电子产品,她告诉记者:“这叫知己知彼、百战百胜。”
“现在就是我们的谷底”
与香港新首富李泽钜之于李嘉诚不一样的是,虽然王雪红的父亲王永庆也是台湾首富,而她在2011年也因HTC市值的飙升成为台湾首富,但其财富来源却完全与其父无关。从威盛到HTC,女强人王雪红一直拼搏在她的事业——IT科技前沿,经历不同的挑战,在她看来HTC目前遭遇的只是一次“不算是严峻的挑战”,只要“坚持”和“创新”,谷底就是现在。
《中国经营报》:HTC近的状况不很乐观,刚刚又发布了第三季度的预亏报告。能说一下你现在的心境吗?
王雪红:这些事情对我来讲真的是很平常的,因为我在做一件坚持自己的事情。HTC的创新和品牌,总是要经过一些挑战的,这些挑战只会让HTC更加成长。其实我在高科技行业也很久了,经历过很多不同的挑战,这次并不算是严峻的挑战,而是让我进一步成长的挑战,所以我还是抱着乐观和兴奋的心情去迎接它的。为什么说挑战让我兴奋呢?我们现在是卖得不错,但是在大陆市场应该更好,这就是一个挑战。说老实话,我们要坚持,要努力,我们在路程中要接受的挑战会非常多,这也是非常值得期待的。
《中国经营报》:前不久有传闻说HTC要卖掉手机,近又有传闻说你们会卖掉工厂。这些传闻或多或少是因为HTC令人沮丧的业绩。你如何回应这些传闻?
王雪红:我一直都比较乐观。因为我觉得要做品牌真的是要坚持的,这个过程不是几年内可以解决的。HTC这个品牌代表的是什么?是创新。你觉得这样一个品牌我会把它卖掉吗?有点可笑了。这种传言的出现很可能是因为对手,对我来讲可以说是不可思议的。
《中国经营报》:除了出售传闻,还听说HTC是黑莓竞购者,有可能吗?
王雪红:HTC本身是一个非常注重坚持自己品牌的公司,坚持自己品牌是什么意思?我们是的一家真正的中国国际品牌,这个不是乱讲的。关于收购,我们很开放,如果这个公司有创新,可以给HTC增值,我会非常乐意。但对于收购一家跟我们同质的公司,我个人现在还没有这个意愿。
《中国经营报》:去年年底新CMO上任可以看作HTC变革的开始,但在HTC跌入谷底、进行变革的同时,我们也看到HTC出现高管离职潮。这对公司管理是不是更严峻的挑战?
王雪红:我们的CMO是非常好的,执行力也相当强,但是毕竟只有8个月,还是非常值得期待。作为一个企业,换了一个CMO不能说第二天就想要结果,还是需要一定时间的。组织架构没有什么大的变化。我认为能够跟我们打拼的人才是公司真正的骨干。你会发现离职的员工都是在公司时间非常短的,主要有两种人:一是他不适合这个充满挑战的高科技产业,不再胜任;二是他对公司的感情没有那么深,不愿意坚持。
《中国经营报》:HTC从2011年年底开始出现业绩下滑,你们在反思时主要认为是营销的问题。现在,这方面问题解决得怎么样了?
王雪红:我们在营销方面还需要加强,这是我们很大的挑战。HTC和三星相比还是一家非常年轻的公司,尤其是在做品牌方面。我们认识到,这件事情是我们的弱点,直到今天我们还没有完全解决这个弱点。我们的一些广告和营销策略还是有点“大高空”,不是很直接。如何能够很直接地把我们的创新理念传递给这些消费者,这是很重要的。
《中国经营报》:为什么第三季度会预亏?你认为HTC什么时候能走出谷底?
王雪红:我们坚持做很多创新,HTC One的每一个IP都是我们自己的,连芯片都是我们自己开发的,还包括镜头、稳定器、音响等等。这些创新都很贵,导致我们毛利润降低,创新是我们第三季度预亏的主要原因。创新需要坚持,坚持就有代价,这不是一个容易经历的过程,但必须要坚持。现在就是我们的谷底,第四季度可以走出谷底。
《中国经营报》:此前,与苹果的专利大战也是你曾经遇到的很大的挑战,你从中学到了什么?
王雪红:专利是永远不够的,因为创新是永远不够的。专利有三种:种是核心技术。没有这个专利就不可以创造。中国起步晚,那些发达国家拥有太多核心技术,所以很不平衡的。不过我很佩服中国移动的TD-LTE,真的不容易。第二种是可取代性的专利申请。美国人厉害的就是有一大包专利,动不动就跟你说这是我发明的,所有人要过这个路就要交过路费,或者告到你没办法的时候希望你自动投降,从而让你的市场失去一大块。现在HTC已经拥有很多专利了,我们中国企业要加强种专利。
《中国经营报》:从公司的创业史来看,威盛和HTC都是比较敢于冒险的公司。你也一直在强调创新,你怎么看炙热的可穿戴设备?HTC会不会做?
王雪红:移动终端的发展是无限大的。我个人认为智能手机还是处在一个婴儿时期,一个智能手机握在手中可以控制所有的无线设备,这里的发展是无可限量的,而且很多都会是的科技。为什么HTC目前没有做Nike Watch或者Google Glass?要知道Nike Watch每过两三天就需要充一次电。我认为,技术需要让人们使用,而且要比较舒适、可以增进生活品质的使用,而不单单是一种时尚。我们未来会有颠覆产业的东西,在我们的Magic Lab里正在研发。
《中国经营报》:你父亲曾是台湾地区首富,你觉得你从他那里继承了什么?
王雪红:我觉得我真的是一个“富二代”,我父亲给了我很多包括精神财富:务实的观念、至善的观念还有谦卑的观念,这些给了我非常大的支撑。他对我的影响就是“坚持”。他常坚持、脚踏实地,包括对子女的教育都非常坚持。我出国的时候,他几乎每个礼拜都会给我写信,有的时候会写十几张,一直这样坚持,那些信也是我的精神财富。他是54岁开始跑步,跑到87岁,就是这样一直坚持。坚持可能就是锲而不舍、很热情地在做他想做的事,我现在也是,热情地、坚持做自己想做的事。