• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

三岁MIUI在起变化 跳出小米手机的世界

来源:搜狐IT
时间:2013-08-19

分享至:
昨天下午,在小米北京办公室,我对小米联合创始人、 MIUI 的负责人洪锋进行了近一个小时的采访。“你接触他你会压力很大,他没有表情,他随便你说,你不知道他怎么想的。但他是一个很绝顶聪明的人。”雷军的话诚不欺我!访谈进行的并不轻松,但好在还是很有收获。(欢迎添加和风笔记微信号:fengnote)
聊的主要是MIUI正在发生的变化。这也和我使用小米手机以及观察分发渠道不无关系。
MIUI不允许掉队
在雷军的“铁人三项”中,米聊已然掉队,而与小米手机的快速奔跑相比,满三岁的MIUI不仅不能掉队,还必须加速。与以前不同,雷军今年已频频在为MIUI摇旗造势。
在8月13日的互联网大会上,雷军直言,“小米去年9月开始做MIUI上面的生态系统,当我们发布V5的时候已经看到了,跟内容相关的各个入口在MIUI上已经非常完善。像我们的应用商店、游戏中心、主题市场、音乐、视频、读书(多看阅读)、浏览器、(米币系统和云服务),这9个模块都已经全部具备了。而且我们在每一个生态链相关的领域里面都在市场前几位。”
洪锋也认为,MIUI已经从一年半前以工具型,优化用户体验为主的ROM,拓展到了整个生态圈。
人员投入上,MIUI整个事业部已从去年年初的50人,迅速增长目前的360人规模。“每个功能上的人,和其他的做类似业务的厂商相比,还是比较少。”比如浏览器团队只有二三十人。据悉,今年下半年小米整体的人员招聘中,MIUI所占比重非常之高。
跳出小米的世界
就在李彦宏亲临福州接收91无线当天,小米应用商店发布了适合其它系统和品牌手机的通用APK版本。洪锋表示,这应该是个巧合,没必要凑热闹。不同于ROM刷机,小米应用商店的开放,是MIUI生态跳出小米手机的世界的步。
至于原因和诉求,洪锋表达了这样的观点,比较务实:
1、我们想知道,被小米认可的商店,能不能也被其他品牌手机的用户认可。尽管在其他平台,我们可能就是个稀松平常的商店。”
2、当然,我们需要更多的流量。不管手机卖的有多好,但硬件生产的速度远远比不上软件自有拓展的速度。
在洪锋心里,小米应用商店在业界能排到第四第五。一位渠道人士表示,在分发渠道瓜分大势下,小米手机出货反而会限制小米应用商店流量规模增长的速度,要快,除了收购就是开放。当我问是否会收购时,洪锋一方面调侃“该买的都被买了”,另一方面欲语还休,“我们其实一直有各种各样的想法。”其实,笔者之前获悉,小米确实与豌豆荚接触过。不过豌豆荚近已宣示会坚持独立发展。当然,豌豆荚的绯闻对象很多。不赘述了。
洪锋对百度与91无线的整合持比较乐观态度。“百度是天然导流工具,91其实也是。在流量控制上,契合会不错。”但不管怎样,这个时间点开放,或许还来得及。
如前所言,应用商店跳出小米的世界只是步。“我们当然需要我们所营造的生态圈,能够踏入其他品牌手机用户的圈子里面。我们在努力做这个事情。”洪锋这番话也表明其他MIUI模块等都可能会跳出来,尤其是流量需求巨大的小米游戏中心。但他并未给出任何的时间表。浏览器也不无可能,“你无法预测,移动互联网是不是会突然进入HTML5的时代,所以要时刻做好准备。”
但是,跳出来容易,但做起来并不容易。除了产品的用户体验+口碑营销,小米可用砝码并不多,与其他应用商店相比,线下甚至可以说是短板。小米也不是没有手机助手,但洪锋表示现阶段还只是做小米用户好的助手,并无开放计划。
商业化加速
结合洪锋采访中透露的信息,我梳理出了一些数字,还是比较干货的:
1、MIUI月流水现在是2000万元左右(截至7月底),四个月前这一数字为1000万上下。这意味着四个月增长了一倍。
2、小米游戏中心月流水已超过1000万,在MIUI收入中占比早已超过50%,是营收主力。其他则来自于应用商店推广,以及主题商店。
3、主题商店到年底希望月流水做到数百万元规模(分成比例为3:7)。
“商业化步调还是比较谨慎,用户体验仍是优先级。”这是洪锋仍在控制的节奏。尽管小米游戏中心的流水表现“现在已经超出了年初制定的期望。”他表示没有给游戏中心提收入指标,因为游戏中心还没有脱离同质化。“还没有做太多不一样的东西。”
反倒是主题商店被定下了收入期望目标,结合游戏中心收入的高速增长,可见,MIIUI变现其实是在加速。但这些并非完全是洪锋理想的变现模式,“等找到合适的商业模式,变现能力会比现在大很多。”或许主题商店是其一。“希望主题商店可以让设计过上不错的生活。”一句充满理想色彩的话,令人印象颇深。
跳出的节奏,商业化与产品体验,洪锋都在努力平衡。
























标签 MIUI 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

更多新闻