来源:家电网
时间:2013-08-19
创维昨日援引奥维咨询统计表示,2013年上半年,创维4K极清电视累计市场占有率为43.4%,同行。
据介绍,该款全色域4K电视通过在LED背光源中使用红绿双色荧光粉替代原有黄色荧光粉,并通过增加30%彩色滤光片浓度,使其在国际数字电影DCI标准下的色域高达107%(NTSC 117%),而普通电视在DCI标准下只有79%,色域面积整整提升35%,有效弥补因色域低导致的失真、偏色等缺陷,使色彩更鲜活,更符合人眼健康视觉偏好。
资料显示,DCI是2005年由迪斯尼、20世纪福克斯、派拉蒙、索尼电影、华纳兄弟等七大电影制作公司发起成立的数字电影倡导联盟。
按照DCI的标准,数字电影播放机的像素2K可以达到2048×1080像素,4K可以达到4096×2160像素。此外,DCI标准要求音视频的压缩标准也要采用JPEG2000。
这意味着,创维该款4K全色域电视新品将可呈现影院级的视听体验。
创维集团彩电事业部总裁刘棠枝向家电网表示:“目前提升电视画质的方法有两种:一种是清晰度提升,另一种是色彩提升。从标清到高清、全高清再到4K,清晰度方面已完全能够满足消费者需求;但是在色彩提升方面,全球各大彩电品牌还没有完美的解决方案,这是创维力推全色域4K电视的原因所在。”
除了全色域技术提升电视色彩,创维还在这款新产品上打出了创维“好声音”牌。
据家电网了解,与普通底座型电视不同,创维65E900U将电视机与音响设备一体化制造,自带HiFi高保真音效的电视音响。65E900U采用双引擎箱体设计,发动机式地科技造型独树一帜。通过后置倒相孔让低频与反射物体形成衍反射,让低频和超低频端声音更有力量,可以和B&O发烧级音响相媲美。
维集团彩电事业部副总裁、中国区域营销总部总经理刘耀平称,从去年开始,创维积极转型消费者导向,产品更多以消费者为核心,这款全色域4K电视新品配备一体化全频HiFi、天赐OS、直通好莱坞等技术及应用,的定位在于满足消费者多种体验需求。
关于产品的具体上市时间和价格,创维方面昨日放出消息,随着创维25周年集团庆典临近,8月30日创维将启动全国4K电视极清普及风暴,目前全色域4K 65E900U的上市预订价为29999元。
值得期待的是,创维25周年庆典期间另一款4K极清电视55E780U将打出8999元的低价,较平日直降2000元。
家电网查阅创维数码公告显示,节能彩电补贴政策结束虽带来一定量的市场空间缩减,但7月份创维高端电视产品的销量和销售额仍维持放量增长。
业内人士向家电网表示,高效节能补贴政策时代,部分彩电企业主流走量产品尺寸是32寸,国家补贴金额300元的话,在政策结束后,消费者感觉涨价明显,因此也受冲击。如TCL集团今年7月份国内市场的液晶电视销量仅为51.53万台,同比下降了19.92%。
创维数码7月份销量数据报表显示,创维中国彩电事业部2013年7月电视机销售总量增加4%,电视机销售总额增加14%。
有别于TCL多媒体LCD电视销量连续2个月剧滑,在6月份出现短暂下滑后,创维7月逆节能补贴“退市”影响出现微幅回增,砝码即在于3D云电视、4K电视等高端新品的推力作用。
数据显示,7月份创维3D云电视卖出18.69万台,同比增长189%,4-7月份卖出了66.8万台,同比增长308%。
创维中国彩电事业部于2013年7月及2013年4月至7月的云电视机销售量分别约达平板电视机销售量的33%及27%,相比去年同期分别仅占12%及8%。
云电视等高端产品、4K电视等大尺寸产品的销量占比大幅提升,这可能是创维未如TCL集团因节能补贴政策退出而导致液晶电视销量锐减的关键原因。
12日(周一),美银美林发布报告认为,8月起创维电视需求按月将录得改善,因创维专注于高端市场,受内地需求放缓的冲击较少。
创维数码(0751.HK)于7月销量公告亦指出,云电视机的毛利率一般较没有云功能的电视机高。中国彩电事业部从2012年11月在中国市场推出的超高清面板(4K2K)的云电视机,其平均销售价格是云电视机系列当中。
美银美林报告指,受云电视及4K电视推动,创维电视平均售价仍呈上升趋势,年初至今已增加了7%。
事实上,继6月份创维电视销货量按年挫17%后,7月份销量反增已显示出市场恢复的迹象。
关于4K电视市占率的未来畅想,创维集团彩电事业部总裁刘棠枝向家电网表示:“创维全色域4K电视技术至少同行半年,未来将继续致力巩固4K优势,把4K市场占有率维持在50%以上。”