• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

三代高清VAR3S兼容经济 成平安城市建设

来源:中国安防展览网
时间:2013-08-17

分享至:

    2000年,监控产品数字化进程加速,业内对“数字化、网络化、智能化”的监控技术发展趋势逐步达成共识,然而,网络摄像机却一直由于图像质量、延时、价格等各种因素难以被市场所接受,直到2006年代高清监控系统出现,这种局面才有所转变。 

    代高清监控系统

    代高清监控系统,主要由“百万像素”摄像机和视频管理软件组成,适用于中小规模监控场所。较传统模拟监控系统而言,代高清监控系统图像更加清晰,覆盖面更广,相同监视区域可以替代原有多个固定点摄像机或全方位摄像机。这对于需要设计多个低分辨率摄像机来保护死角的场所而言,可直接降低安装、维护和使用成本。

    虽然具备以上优势,但代高清监控系统是针对中小监控场所开发,能接入的高清视频路数有限,在传输、存储、显示、控制等相关环节也没有能完全解决问题,更无法满足平安城市等大型监控系统动辄上千路的视频接入需求。即使对于中小规模的监控场所来说,虽然图像质量有所提高,但采用代高清监控系统的成本也太高。因此,代高清监控系统在国内市场一直难以打开局面。

    虽说市场推广初期未被市场接受,难以大规模应用,但代高清监控系统的推出,为“高清监控”打下了良好的基础,推动了业内对于“高清监控”的关注,为后续“高清监控”的蓬勃发展起到了不可磨灭的作用。

    第二代高清监控系统

    第二代高清监控系统的应运而生,主要由高清IPC、高清编解码器、高清光端机、NVR、IPSAN等设备的日趋成熟而带动的。

    2009年,公安部先后发布对图像清晰度提出更高要求的《闯红灯自动记录系统通用技术条件》、《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》、《机动车号牌图像自动识别技术规范》等一系列标准。同年12月,江苏省公安厅启动“320项目”,该项目计划在江苏全省范围内打造一个道路监控网,全省各地市内道路每3公里建立一个对车辆监控的抓拍点,其它的道路每20公里建立一个监控抓拍点,该项目前端设备将投资9.54亿,整个项目投资近20亿以上。

    该项目在设备入围阶段,对前端摄像机做出了低200万像素的要求,消息一经传出,在业内掀起轩然大波,各大监控厂商争相推出针对公安需求的各类高清监控解决方案,经过一段时间的整合、完善,逐步形成了能够满足大型监控系统需求的第二代高清监控系统。

    第二代高清监控系统较代高清监控系统具有以下优势:

    第二代高清监控系统由高清网络摄像机、传输、显示、存储等所有环节设备组成,每个环节的设备都是针对大型监控系统开发,系统功能更全面,性能更稳定;

    第二代高清监控系统能提供1080P的高清视频图像,清晰度比720P有很大的提升;

    第二代高清监控产品基于联网监控,能有效组建大规模的监控系统;

    第二代高清监控系统可通过可视化平台管理软件统一管理。

    第二代高清监控系统为用户带来了前所未有的高清体验,直接刺激了市场的需求,2010年,各地治安卡口项目及电子警察项目开始大规模采用第二代高清监控系统,高清监控市场开始进入高速发展阶段,因此,业内将这一年称为“高清元年”。

    近年来,各大监控厂家针对不断变化的用户需求,在不同的技术发展阶段推出了不同的高清监控解决方案。将其进行概括总结,大致可以分为以满足中小规模监控场所需求为主,“百万像素”IP摄像机视频管理软件模式的代高清监控系统;能够基本满足大型监控系统需求的高清IP摄像机光端机解码器高清显示高清存储模式的第二代高清监控系统。

    第三代高清监控系统

    2012年,随着国家智慧城市试点工作的展开,又迎来了新一波的高清监控系统建设高潮。

    广东省规划在2012—2014年三年内全省将再新增96万个一、二类社会治安视频图像采集点,同时还要新建2750个高清治安卡口。

    天津市公安局规划建设10.5万个高清视频监控点位、900处高清治安卡口。

    上海市教育委员会要求上海高校校园监控系统全面高清化,至2016年末,全市所有高校全部实现高清摄像机视频监控。

    福建省泉州市将在2012到2013两年内布建8000个高清视频摄像头。

    而总投资额超过10亿元的贵州省六盘水市“天网”工程项目业已启动。

    ……

    从上述项目中,我们不难看出,高清监控系统正逐步取代以往的模拟监控系统,而且规模越来越大,涉及的范围越来越广,这也对系统集成方和解决方案供应商提出了更高的要求。

    首先,能够根据用户的资金预算,系统前期建设的具体情况,监控网点所处的环境特点等诸多因素,定制符合用户需求的高清监控系统。

    其次,该系统不但可以实现模拟监控系统、IP高清监控系统,以及HD-SDI高清监控系统的混合接入、管理和控制,还能够实现由标清监控系统向全高清监控系统的逐步过渡、平稳升级。

    再次,监控中心不能因为多系统的接入而过于复杂,好可以将光端机、矩阵、解码器、大屏拼接控制器、管理平台等设备集成为一套设备,从而降低设备使用、维护的难度和成本。

    综上所述,以高清IP摄像机、解码器等设备组成的第二代高清监控系统,已经无法满足用户的需求,并由此催生了能够融合IP高清、HD-SDI高清和标清监控系统的第三代高清监控系统。

    第三代高清监控系统大多以视频综合平台为核心,视频综合平台将光纤传输网络、高标清混合接入数字矩阵、大屏拼接控制、管理软件平台融为一体,不但可以接入HD-SDI高清视频、IP高清视频、标清视频,还可以接入音频、数据、以太网、E1、开关量、电话等综合业务。

    相较第二代高清监控系统而言,第三代高清监控系统具备以下几个优势:

    ◇经济性

    第二代高清监控系统一般由监控专网、IP高清监控设备和应用软件组成,如果用户提出要求利用原有模拟设备,则一般采用模拟摄像机加视频编码器的形式,不但需要进行大规模的线路改造,监控中心的矩阵、光端机等设备也会被废弃,无法为用户节省多少资金。


    而第三代高清监控系统,则可以限度的利用原有模拟设备和网络,并根据用户的实际需求,在需要实时跟踪抓拍、图像清晰度要求较高的重要监控点布设HD-SDI数字高清摄像机,在实时性要求不高的电子警察、卡口等监控点采用IP高清摄像机,监控中心的原有设备也可以直接接入视频综合平台进行统一管理,幅度的为用户节省投资。

    ◇兼容性

    目前对于用户来讲,令他们头疼的莫过于第二代高清监控系统的兼容性。虽然目前的第二代高清监控系统号称可以接入原有模拟监控系统,实际上模拟图像接入后,不但会导致图像质量大幅下降,还会造成200—400ms左右图像延时,而第三代高清监控系统则可以实现原有模拟监控系统接入后,图像无损、实时上电视墙。

    另外,各IPC厂家的私有协议也为第二代高清监控系统的安装调试、维护和系统升级埋下了许多隐患,且不说系统对接时大量的沟通、协调工作,许多用户在后期做系统升级时,往往因为需要重新进行系统对接,相关厂家由于利益受损,在对接时工作不配合,而不得不更换整个系统。

    第三代高清监控系统在这一点上显然更具开放性,不但可以完整接入原有模拟监控系统,还能接入IPC和HD-SDI高清摄像机,实现多系统的融合,还可以逐步升级为全高清监控系统。

    ◇实时性

    目前的第二代高清监控系统,由于原始视频模数转换后的数据量相当大,所以必须压缩后才能在IP网络传输,这个过程会造成视频的延时。这种操控的延迟性首先会带来用户操作体验上的极大不便,由于控制信令压缩后带宽极小,相对于视频,可认为控制命令是实时的,如果IP系统中视频的延迟是一秒钟,当用户发出PTZ控制命令后,前端球机已经及时响应了PTZ命令开始转动,但是转动摄得的视频要1秒钟后才能被用户看到,在这一秒钟内,用户会认为球机没有转动而继续发PTZ码,结果或会造成前端PTZ失控,很难准确定位。如果网络环境十分恶劣,那么控球的PTZ命令很可能丢失,这样前端的快球就真的没法收到命令了。在某些需要监控高速运动物体或对实时性要求较高的应用中,这样的延迟是不可接受的。而IP系统的延迟缺陷在未来较长的时间内都难以得到解决。

    针对这个问题,第三代高清监控系统则可以根据用户需求,在需要进行PTZ操作的监控点,布设实时、无损的高清摄像机,通过高清远端接入模块将视频传输到中心的视频综合平台,实现高清视频切换上墙实时监看控制,操控的延迟几乎等同于传统的模拟监控系统。

    正因为以上几点鲜明的优势,第三代高清监控系统已经逐步成为平安城市等大型监控项目的解决方案。

 

标签 模数转换 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网

更多新闻