• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intel:PC好着呢而且正是好时候

来源:mydrivers
时间:2013-08-16

分享至:

不管专业人士还是普通用户,现在普遍都认为PC不行了,日薄西山了,平板机和智能手机才是未来,但是靠PC吃饭的Intel显然不这么认为,还告诉大家PC好着呢。

Intel今天在纽约向媒体展示了一份调查报告,是他们赞助IDC在今年六月进行的。调查涉及3977名美国成年人,普遍认为“现在是购买新PC的时机”。

调查称,超过97%的受访者仍然将PC视为首要计算设备,这其中又有41%表示会在未来一年内购入新PC,父母群体中这一比例更是达到54%,他们认为PC在日常生活中是不可或缺的。受访者平均每周使用PC的时间约为21小时。

调查中还提出了一个很有趣的问题:你会有一周的时间无法使用PC,但如果肯牺牲一样东西就能避免,你会舍弃什么?73%的人选择了锻炼身体,71%说糖果,65%咖啡,58%电视,33%汽车。

有趣的是,很多消费者的PC都已经有四年之久了,升级正当时。

标签 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

更多新闻