来源:电子发烧友网
时间:2013-08-16
毫无疑问,消费性便携式医疗设备日益受到重视,逐步走向大众化市场,并朝着小型化、低功耗和低成本的设计方向进军。强劲的市场需求,引发众多知名厂商大举进攻,包括模拟混合芯片厂商、FPGA厂商以及测试测量厂商均已全力进攻消费性便携式医疗市场,深入挖掘属于各自的机遇。
ADI的机遇:消费性便携式化学分析仪走红
随着人们对环境和食品安全日益重视,可检测有毒气体及化合物的化学分析仪已开始走出实验室,迈向大众化市场,并朝向低功耗且低成本的便携式产品设计。
亚德诺亚太区仪表市场经理叶裕民认为,便携式化学分析仪愈来愈受市场欢迎,未来几年出货量可望明显提升。
叶裕民强调,打造便携式化学分析仪关键在于改良模拟前端(AFE)设计,才能降低系统体积、功耗和成本,并确保传感效能与精准度达标,使其摆脱笨重且动辄数十到数百万天价的传统印象;因此,新一代产品内建的模拟数位转换器(ADC)、基准电压源、运算放大器和DC-DC稳压器均须导入精密、高抗杂讯和低功耗架构。
ADI已提供一套模拟前端方案,并与传感器厂携手布局参考设计。叶裕民指出,该参考设计将降低便携式化学分析仪开发门槛,吸引更多仪器业者投入发展,使产品更快达到市场价格甜蜜点,进驻消费应用领域。
飞思卡尔的机遇:助力便携设备无线化 远程医疗集线器保驾护航
便携式医疗设备成长迅速,走向消费电子市场的趋势日益明显。其中,无线化就是一个很大的亮点。在万物互联时代下,有线或无线连接对于便携式医疗设备是必不可少的。
飞思卡尔市场营销及业务发展经理刘聪雄表示,飞思卡尔的有线和无线接口,包括USB,IEEE 802.15.4和ZigBee等技术,恰好完美的迎合了这一点。
USB、IEEE 802.15.4和ZigBee等接口技术,不仅能帮助穿戴医疗设备实现联网功能,还可以通过集线器实现远程连接。远程医疗集线器连接家用便携设备用于测 量生命体征,如血压、心率、体温和其他测量, 然后将这些信息发送到集线器通过USB、蓝牙或ZigBee。集线器通过以太网、Wi-Fi、POTS或蜂窝通信网络,将患者的生命体征信息定期传送给医生,通常每天一次。
赛灵思的机遇:FPGA直面便携式医疗设备设计挑战
消费性便携式医疗设备在功耗、尺寸、可靠性等方面要求极高,赛灵思28nm All Programmable 器件具有高度灵活性,使其在便携式医疗电子市场大放异彩。
赛灵思公司亚太区新兴业务拓展经理黄文杰表示,基于以下几点革命性技术,赛灵思能为医疗电子市场提供独一无二高性能的解决方案。
赛灵思28nm All Programmable器件中含有大量硬件可编程的逻辑电路、存储器和DSP,有软件可编程的多核ARM Cortex A9,还有可编程的模拟电路,如SerDes及ADC等。这些集成让All Programmable FPGA成为医疗电子设计者真正的系统核心,实现可编程的系统软硬件协同设计的系统集成,能充分满足便携式医疗产品对对高可靠性和高安全性能的需求。
此外,All Programmable SoC Zynq-7000系列拥有绝对的成本优势。同时,单芯片解决方案也降低了便携式医疗设备的制造、耗材(更小的外形尺寸使然)以及相关支持组件的成本,而且也降低了系统的总功耗。
当然,就笔者个人认为,一般像基于FPGA的便携式医疗设备还是要稍微偏向于中高端应用。一直以来赛灵思走的是创新、有格调的路线,其28nm All Programmable器件纵有其不可比拟的优势,只是相比一般模拟厂商的方案而言,其在成本上的优势可就没那么明显了。当然,在应对消费性便携式医疗设备的多重挑战上,赛灵思方案的优势是无可挑剔的。
Molex的机遇:MEMS供电连接器在移动便携血糖监测市场大有可为
由于肥胖症不断增加,以及糖尿病发病率一直上升,低侧高形式MEMS供电连接器是移动便携血糖监测市场的理想选择。在家庭和体制医疗保健中,任何仪器或设备问题有可能将病患置于风险之中。
Molex亚太南区市场及关键客户管理总监Calvin Toh表示,MEMS I/O技术提供稳定的插座式“拉拨和锁定”连接,适用于手持式病患血糖和其它一次性监测产品。
MEMS连接是一个前所未有的微小层,看起来几乎是一个平面,与糖尿病测试带的厚度不同。MEMS连接器通常称作“零高度”连接器,提供了满足便携式医疗设备需求的微小型电源组解决方案,并且将可靠的监测工具置于病患手中。
结论
随着家庭消费类医疗问题浮上台面,加上带宽的持续进步,便携式医疗加速向消费电子市场迈进。据不完全统计,近年来中国便携式医疗电子市场以年均27%的速度快速增长。预计未来公家机关、企业和家庭的需求将会均陆续涌现,国际测试测量厂商:如安捷伦(Agilent)、Thermo Fisher Scientific等正积极筹备。新一代消费类便携式医疗设备内嵌各种模块,将为芯片厂商引来更多新商机。除了上文提到的ADI、飞思卡尔、Molex、赛灵思等厂商,包括德州仪器、凌力尔特、村田、Exar、力科等在内的厂商皆全力抢攻,全面布局便携式医疗电子市场。