• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Insight脑电波监测头盔 有助提升注意力

来源:cnbeta
时间:2013-08-16

分享至:

    Emotive的EEG头戴式装置,配备了"干燥传感器"(day sensors),佩戴者可以用它来监测自己的注意力和压力水平。这个"神经头盔"的名字,叫做"Insight"。它是一款5通道的无线头戴式设备,能够记录下使用者的脑电波,人们可以借此改善大脑的性能,并将数据转换成命令与计算机进行交互,操控从应用到轮椅之类的一切事物。

    Emotive是流行的EPOC神经头盔的幕后公司,而Insight则是一个显著的重新设计。它更轻、更简单,看起来更像是一只小鸟停留在你的耳边,而不是一条笨拙的鱿鱼。

    Insight有一套聚合生物传感器系统,消除了对到点凝胶或盐溶液解决方案的依赖;只要用户一戴上,即可通过传感器开始记录脑电图(EEG)数据。该装置只有5个EEG传感器和2个参考传感器,不过它已足够覆盖大脑皮层的关键区域,并为各种应用生成脑电波数据。

    Insight预计会在明年推出,附带一个免费的Android或iOS移动应用,用于追踪和帮助提升注意力,或是在经受压力时进行放松。Emotive计划为Android、iOS、OSX、Linux和Windows推出SDKs和APIs。一个研究版(Research Edition)的SDK将允许人们访问原始的EEG数据。

    在短短的几天时间里,该项目就筹到了接近50万美元的的资金,远远超出了其10万美元的目标。Kickstarter上的支持者们可以200美元的价格获得一套Insight。

标签 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购

更多新闻