• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

联芯科技:被大家忽视的强势生态链资源

来源:集微网
时间:2013-08-16

分享至:
@孙昌旭
+1,谢谢。//@Vetrax嚣张卫视: 另外,第二页“入库鬼门关”实在是起名起得好看看联芯机型在TD入库中的比重就知道咯~~//@市井小生: 国产这几家都还算不错,至少有希望!//@孙昌旭
对话联芯总裁孙玉望写得访文一篇< 联芯科技 :被大家忽视的强势生态链资源>, 链接: //t.cn/zQElRQU 多数人看到的联芯科技仅是其TD智能手机芯片这一个层面,其实,结合它的母公司大唐电信,联芯科技拥有一个强大的生态链资源,从行业应用,移动支付,到特殊加密应用和与移动运营商的深度合作

详文链接: //t.cn/zQElRQU

@Kevin王的日记本
89现在供应是有点紧,但也不至于缺货,TSMC又不会缺M的产能,是M自己排产89较谨慎,72现在就供货充足,82也不会紧。89紧张对于红米是好事,刚好配合红米的出货节奏,等过俩月大家89不紧了,红米成本下来了,正好放量出货。

@GigaDevice兆易创新
#GigaDevice# 兆易创新的高性能SPI NAND产品,支持内嵌的8bits/512bytes的ECC处理,支持标准SPI口,双口和四口工作模式,Clock工作频率可达108MHz,SPI NAND应用范围涵盖Feature phone,low end smart phone,data card,STB,TV等。//@GigaDevice兆易创新
#GigaDevice# 兆易创新可提供具有SPI接口的NAND Flash存储器,主要产品为GD5F系列产品,电压分为3V和1.8V系列。

@Kevin王的日记本
9月10号iPhone 5C and 5S的发布日期快到了,新机器也开始曝光了。各种保密协议,除了苹果谁敢泄密真机?每年都这么玩一次

@联芯科技
#联芯四核优势# 硬件Turnkey优势——联芯硬件工程师帮助客户仔细审核原理设计,包括各种电源、PE干扰、热干扰等,提供有器件认证清单,包括屏、摄像头等重要器件都已经过认证。经受过中华酷联天厂家高质量产品严格的要求,让我们能很好的服务深圳的客户。联芯也有专业产线支持工程师,解决生产问题。

@iSuppli顾文军
昂宝上半年销售额4千万美元,毛利50.2%;净利19.2%。在国内做电源管理的公司中肯定是前几名。展讯和RDA的毛利都在40%以下。估计国内很多做电源管理的公司中毛利都没有昂宝的净利高。


@飞象网项立刚
今天多个媒体采访苹果和中国移动的合作,观点:1.苹果必须要合作了,它逐渐式微,中国移动近8亿用户,相当于一个欧洲,对苹果意义重大。2.廉价手机必须冲大用户市场,这也是必须合作的原因。3.技术已经不是问题。4.条件不会象以前那么苛刻。5.市场效果不会非常好,移动用户用苹果的已经非常多。


@德州仪器
#TI芯品速递#TI 日前宣布推出业界首款单芯片 DockPort 接口解决方案。该 #HD3SS2521# 可在笔记本电脑、超极本或平板电脑与扩展基座或软件保护器之间通过单一线缆提供音频/视频 (A/V)、USB 数据以及电源,帮助系统设计人员创建更低成本、更小型的扩展基座。//t.cn/zQE6gMR。




标签 联芯科技 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购

更多新闻