• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

四代酷睿超极本9小时续航的秘密

来源:EEWORLD
时间:2013-08-16

分享至:

在这样一个航班时间不靠谱的季节,你的设备一定要续航靠谱。只有这样,你才能在无论是飞机延误、航空管制,还是长途飞行,仍然潇洒地随时随地处理工作、逛淘宝,或者是玩游戏。

第四代智能 英特尔 ® 酷睿™处理器的上市使得超极本续航时间能够满足一整天的使用需求,等航班的时间更是不在话下。这样的超长续航是如何实现的呢?

S0ix, 四代酷睿 的新武器

无论你是否注意过,你的笔记本都在关闭屏幕时自动进入S3,即睡眠状态,在手工点击休眠时进入S4状态,通过Windows系统完成关机则是S5。从S0至S5这6个睡眠状态已服务于你的PC多年,并通过各状态下的不同需求调整设备的能耗。然而,随着超极本等二合一设备的普及,PC越来越移动,消费者也提出了更高的要求:即希望超极本也能够在按下电源关闭屏幕、进入待机状态时,依旧可以收取电子邮件、微博留言,或是微信信息。

针对这样的市场需求,英特尔给出了解决方案,即S0ix英特尔主动待机状态。这一状态能够让计算平台有更多机会进入低功耗的睡眠模式,在需要处理数据时迅速唤醒,一次性处理安排好的多种数据之后再次进入睡眠;而之前,计算平台则不得不时刻保持工作状态,以应付一个接一个的,哪怕是微不足道的数据处理任务。

通过S0ix主动待机状态的引入,超极本、笔记本能够在与S3状态具有相同低功耗的前提下,以更快的速度唤醒至S0工作状态。S0ix拥有包括S0i1、S0i3在内的多种状态。

举例来说,即便消费者在使用设备浏览网页、收发电子邮件或是做一些其他应用时,S0i1状态也会利用其中的间歇让系统进入低功耗模式,S0i1的进入时间仅为600纳秒,返回时间为1.2毫秒。如果消费者让设备进入待机状态,但希望Wi-Fi一直保持连接,则可通过S0i3状态完成这个之前“不可能完成的任务”,S0i3的进入时间为450纳秒,返回时间为3.1毫秒,可通过用户命令或程序事件唤醒。与传统的S0-S5均需通过程序命令进入不同,S0ix是主动自发式的,因此它被称作主动待机状态。

主动待机技术原理

图注:S0ix技术可让系统进入主动待机状态。上图中黄色部分代表活动窗口,处理器和设备处于C0/D0的工作状态,其他控制器均开启;主动待机的时钟脉冲上升沿到达之后,绿色部分的策略窗口开始工作——各部分开始准备进入低功耗的S0ix模式,例如处理器将缓存数据写到内存,内存完成数据写入后开始关闭,时钟发生器在控制器关闭后开始关闭等;蓝色部分的长度代表在S0ix模式下的时间长短,长度越长则表示睡眠时间越长,相应节省的功耗就越大;在需要数据处理的时钟脉冲上升到达之前,各设备事先汇报的容许延迟时间决定了唤醒时间,即紫色唤醒窗口部分的长度;一旦数据处理的时钟脉冲到达,各部分即完成了唤醒操作,重新回到工作状态。

四代酷睿超极本, 9小时续航成为可能

拥有S0ix的四代酷睿处理器为超极本带来了电池续航能力的大幅提升。在基于四代酷睿Intel Core i5 4350U的英特尔超极本样机上进行视频播放可以看出:使用QQ影音循环播放一段1080p视频,这款有着14英寸1920×1080分辨率屏幕的产品播放9小时,而同样规格的三代酷睿超极本则仅可播放5小时。

续航时间的增长意味着你的超极本从此不再是“限时”移动,而是能够让你尽享一整天移动计算体验的设备。现在,开会时,你再也不用紧张地盯着剩余电量。出门在外,你可能要为手机带着移动充电器,却不需要为超极本带电源,可以随时工作,尽情娱乐。

英特尔一直致力于在芯片技术上不断创新,以便让处理器、芯片组、图形核心甚至无线模块的功耗能够不断优化。现在,通过S0ix,我们看到了英特尔的创新达到了新的高度,也从而为消费者带来了优秀的续航体验。


标签 四代酷睿 英特尔 电脑 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购

更多新闻