• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

优伴电视棒上手:把电视棒做成手机配件

来源:互联网
时间:2013-08-16

分享至:

    如果说苹果Apple TV带动了电视盒的发展,谷歌Chromecast则将带动电视棒的发展,近日一款名为优伴“爱享”的电视棒产品亮相,其的特色是同时支持视频推送以及同屏播放,目前这款产品还没有上市,我们拿到了一款接近零售版的产品,通过实际体验我们发现,这款产品确实尤其独特之处,但也有不少细节及体验需要优化的地方。

首款同时支持推送和同屏的电视棒

首款同时支持推送和同屏功能的电视棒

    目前在盒子这一块已经有不少产品出现,比较知名的则有小米、乐视、PPTV等多款产品,而在电视棒领域,似乎除了一早推出的快播大屏幕,难以数出其他的产品。电视棒产品之所以发展缓慢,在笔者看来,主要原因是电视棒集成度较高,对散热设计要求比较严苛,在满足体积小巧的前提下,性能难有好的表现,再加上其扩展性偏弱且价格也并不便宜,反倒把一部分目标用户推向了电视盒子。

    优伴“爱享”是还没有正式推出的一款的电视棒产品,据悉这款产品放弃了内置安卓系统本身支持在线视频播放的思路,而且致力成为手机的配件产品,其的特色是同时支持视频推送以及同屏播放,这是目前的电视榜乃至电视盒产品都不具备的,优伴则是期望通过这样一种方式,来规避政策的限制,并且凭借独特的卖点来获取成功。

优盘大小的电视棒

    既然是电视棒,体形就都一定优盘大小,优伴“爱享”这款产品也是如此,这款产品因为还不是零售版,因此做工略显促销,零件结合处打磨的也不够细致。这款产品一端是HDMI接口,另外一端则是一个Micro USB接口,这个Micro USB接口的作用则是供电,这也就意味着需要再额外占用电视机的一个USB接口,如果你的电视机只有一个HDMI接口,那么劝你还是不要多想了。据优伴的工程师表示,后续产品会对此进行优化,通过一个接口实现影音输出及供电的需求,在笔者看来,进化后的形态是更容易让人接受的。

HDMI接口

Micro USB供电接口

操作指南详尽,连接手机略显繁琐

    “爱享”的操作并不负责,连接到电视的HDMI接口之后,电视的屏幕上便会出现提示,按照提示便可以建立起手机和电视棒之间的连接。前面我们已经提到过,优伴这款电视棒本身并不能直接播放在线视频,因为播放在线视频是需要牌照的,优伴本身没有牌照,也不想通过寻求合作伙伴的方式解决,但又想成为一款可以名正言顺销售的产品,因此采用这样一种办法,做成了手机的配件产品,需要在手机上通过各种音频或视频客户端选择内容,然后通过优伴电视棒在电视上播放。

操作指南详尽

    “爱享”目前的连接逻辑是这样的,需要先用手机搜索“爱享”的热点进行连接,然后再在手机浏览器中通过//10.1.1.1这个地址打开预置的控制界面,并选择家中的WiFi进行连接,不过我们使用后发现,Android4.3以及iOS系统都是可以在连接“爱享”后自动连接上之前已保存的WiFi的。

部分手机连接WiFi速度偏慢

推送效果好,同屏操作不够简单

    我们分别来试用推送和同屏两个功能,所谓推送指的是将手机端的内容推送到电视端,推送后手机端不额外耗电,可以做其他操作也不影响电视端的播放,同屏功能则指的是电视端和手机端可以显示同样的内容,便于一边分享一边演示,但是手机端同样需要耗电。

需要通过单独的遥控器界面操作

    “爱享”的推送功能在Android系统上走的是DLNA,在iOS系统上走的是AirPlay,音乐视频都可以推送,推送速度也比较快,笔者家中的网络比较好,20M光纤推送推送全高清视频电视端只需要等待5、6秒的样子。

推送速度快

iOS通过AirPlay进行推送

    同屏目前有英特尔的WiDi、小米盒子等在做,“爱享”一样走的是Miracast协议,但是对手机端的要求比较高,只支持Android4.2以上的系统,低版本Android和iOS均需要root或者越狱后通过复杂的操作来实现,截至今年4月,Android4.2在整个Android系统中的占比约为1.6%,也就是说整整能够使用“爱享”同屏功能的用户只占比较小的一部分。实际使用发现,“爱享”的同屏功能在Android4.2上实现比较简单,只需要在设置中设置为无线显示即可,无论是文档还是视频都几乎没有延迟。

小结

    优伴“爱享”和Chromecast相比有模仿的痕迹,但是给国产电视棒的发展提供了一种新的思路,那就是放弃本身的视频播放功能,专心做成手机的配件。从实际体验来看,“爱享”确实同时具备推送和同屏的功能,而且在性能上表现出色,预期是推送功能,兼容性比较好,推送速度也令人满意,同屏功能略显受限,如果在app的支持上有所增强会有更好的表现。据悉,优伴“爱享”正式售价可能为399元,这和其他基于Android系统电视盒或电视棒相比并无价格优势,这种新的思路是否能被接受,还有待市场的检验。

 

标签 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购

更多新闻