• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

奥地利微电子新推车用LIN总线IC

来源:互联网
时间:2013-08-16

分享至:

    奥地利微电子公司宣布推出符合ISO26262功能安全标准的AS8530芯片。AS8530是全球首款支持LIN总线从设备应用的微型功率/收发器IC。

    AS8530是一款电源管理及通信器件,包含的LIN 2.1收发器和50mA低压差线性稳压器(LDO)可用于支持8引脚SOIC8 封装内的本地微型网络和复位发生器。作为一款微分器,AS8530可通过一个共享的引脚串行接口提供一系列系统管理功能,所有功能均集成在同一个8引脚SOIC8封装内。

    强化的故障诊断新功能为ISO26262安全标准提供内置的支持服务。经由共享的Enable及TX引脚的双线式串行端口,该器件能读取状态寄存器并为系统的微控制器提供诊断信息。同时,它还可提供其他一些诸如窗口监控的附加功能,在微控制器不工作的情况下也能获取备用寄存器中储存的数据。

    在设计ISO26262合规的系统时,这些功能是至关重要的。它们能在汽车出现故障时安全地停止车辆运作,避免危及乘客或其他道路使用者的安全。

    AS8530适用于任何LIN网络连接的传感器和驱动器辅件,包括车门总成、天窗以及前灯定位装置中的这些部件。该器件尤其适合对安全有较高要求的系统,这些系统通常都需要符合ISO26262标准中汽车安全完整性等级(ASIL)。

    片上低压差线性稳压器可提供在工厂选择3.3V或5V的输出。同时,芯片还提供复位发生器和输出电压监控器,且该芯片的专有ID还能满足各种追溯性要求。节能待机和睡眠模式以及正常操作模式都可由Enable引脚触发。

    奥地利微电子汽车事业部执行副总裁及总经理Bernd Gessner先生表示:“ISO26262合规使汽车系统的设计变得更加复杂和困难。在所有LIN应用中,使用内置ISO26262诊断功能的AS8530芯片将使客户更加轻松便捷地满足ISO26262的严格要求。”

标签 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网

更多新闻