来源:中国电子网
时间:2013-08-15
触控面板厂商Young Fast Optoelectronics在昨天的投资者会议上表示,目前触控面板行业存在无序竞争问题,各家厂商都拿出不同的触摸屏解决方案,并且扩大生产能力。
该公司指出,为了提高竞争力,Young Fast Optoelectronics把中国大陆的三家工厂整合成一家工厂,Young Fast Optoelectronics预计年内小尺寸触控面板占到总收入的70%左右,并且准备在本季度出货中等尺寸触控面板。
由于触摸屏笔记本电脑的需求低于预期,OGS触摸面板制造商都面临着供过于求的局面。相比之下,Young Fast Optoelectronics专注于薄膜式触摸面板,提供玻璃/薄膜等常见的解决方案。此外,Young Fast Optoelectronics准备提供玻璃到玻璃的触控面板,并且已经向笔记本电脑厂商出货金属网触控面板。
微软押宝触摸型PC电脑并未得到好的回报。一位行业分析师近日声称,消费者找不到花高价购买触摸型笔记本电脑的理由。
触摸型电脑出货量远低于预期
据市场研究公司IDC称,触摸型笔记本电脑的出货量明显低于电脑制造商如宏碁的乐观预测数字。在今年5月,宏碁总裁翁建仁(Jim Wong)表示,到今年底,该公司将会有30-35%的笔记本电脑支持触摸屏。
“我们预测今年将会有17-18%的笔记本电脑支持触摸屏。”IDC公司的分析师鲍勃-奥唐纳(Bob O"Donnell)在上周五接受采访时说。“实事求是地说,这个预测数字实在太高了。”他表示IDC公司可能会将这个预测数字下调至10-15%。目前,已有其他公司预测的数字位于这个区间内。例如,在今年4月,市场研究公司NPDDisplaySearch就预测,在2013年,将会有大约12%的笔记本电脑配置触摸屏。
这些数字对微软极为不利。微软已将触摸型Windows 8绑定到了所有平台上,而不仅仅是平板电脑。它认定消费者会发现Windows 8的魅力,因为它被设计成了触摸型的操作系统,而且微软不断形容这种激进的变化为“触摸优先”。微软认为,一旦消费者在支持触摸屏的传统设备如笔记本电脑上使用Windows 8,他们就会立即爱上这款操作系统。
这种思想让微软数月前一直将Windows 8迟缓的开局归咎于触摸型PC电脑数量太少。“坦率地说,供应十分短缺。”今年1月,时任Windows部门CFO的塔米-雷勒尔(Tami Reller)说,“我的意思是说,对于这种消费者需求巨大的触摸型设备,存在供不应求的问题。”
微软传递出来的信息非常明确:如果触摸型PC电脑更普及一些,Windows 8将能够更快地脱颖而出。一旦触摸屏得到广泛使用,这款新的操作系统就会极大地促使PC电脑的销量出现反弹。
消费者对于触摸型电脑不感冒
但是,在雷勒尔发表上述言论后一年,Windows 8推出后九个月,大多数消费者对于触摸型电脑均不感冒。
其中一个原因是相对于非触摸型的电脑来说,触摸型笔记本电脑的价格仍然过于昂贵。很多行业观察家预计,随着触摸型电脑需求增加以及电脑制造商大批量生产触摸型PC电脑,这种设备的价格将会迅速下降。
“去年触摸型电脑的价格太高了。”奥唐纳说。他承认,尽管这种电脑的价格已出现了下跌,但是它们下跌的幅度并不大。“它们的售价通常为699-799美元。”他说。这种价格比非触摸型笔记本电脑贵数百美元,有时候甚至是非触摸型笔记本电脑价格的一倍。
触摸型电脑的高价位吓跑了很多数年来已习惯于购买廉价PC电脑的人群。但是,我们也不能完全归咎于价格本身。即使触摸型和非触摸型PC电脑的价格差距大幅度缩小,消费者仍然会拒绝购买触摸型电脑,因为他们看不出PC电脑上配置触摸屏有何价值。
“对于大多数人来说,触摸技术并不怎么吸引人。实际上,人们觉得,没有多少基于触摸技术的应用程序是必不可少的。”奥唐纳说。
早在Windows 8发布之前,分析师们就费尽全力试图让人们明白这种观点。微软的生态系统并没有产生足够多的、高质量的必备应用程序,这也就无法促进平板电脑的销售,或说服传统PC电脑买家放弃鼠标键盘式的Windows界面及其丰富的应用程序。