来源:精实新闻
时间:2013-08-15
尽管 TFT-LCD 液晶 面板 市场近期因通路库存调节而陷入供给过剩。不过,市场研究机构NPD DisplaySearch大中华区副总裁谢勤益指出,预计9-10月就会有一波需求出来(中国十一及欧美旺季),面板报价跌势有机会稍微止住,10月过后、需求又会下来,整体第四季面板价格可能恢复缓跌。展望2014年,若以面板需求和供给结构(增幅)来看,应该还是乐观。
根据NPD DisplaySearch调查及预测,2011年全球TFT-LCD 液晶面板 (面积)需求年增率约5%,但2011年全球TFT-LCD液晶面板(面积)产能供给年增率达15%,造成2011年全球液晶面板供给过剩。2012全球TFT-LCD液晶面板(面积)需求年增率约达14%,当年度产能增幅约7%,导致2012年面板供需吃紧。
NPD DisplaySearch预估,2013年全球液晶面板需求年增率约4%,产能供给年增率约5%,大致呈现供需平衡或小幅过剩,其实2013年上半年供需还算紧俏,直到下半年供过于求才趋严重。预期2014年全球液晶面板面积需求增幅将达10%,主要成长动能来自于各类应用产品萤幕大尺寸化,但全球液晶面板供给增幅却可能只有5%,预料2014年液晶电视可能再度供不应求,因此目前看来还是乐观。
至于中国大陆多条高世代TFT-LCD液晶面板生产线(8代线)预计将于2014年季以后陆续投产,对于整体液晶面板产业可能产生之冲击程度,近来被认为可能不如稍早所预估那样严重,主因是多家面板大厂持续将产能转向行动装置/中小尺寸应用领域,相对限制了大尺寸面板供给量。而多项应用面板/显示器持续朝高解析度方向发展,高解析度面板/显示器所需制程光罩数增加、又会影响实际产出(产量减少)。
据调查,目前不仅台日韩面板大厂包括三星Samsung、乐金LG Display、日本显示Japan Display,以及台湾群创(3481)、友达(2409)、彩晶(6116)、华映(2475)在中小尺寸面板领域都有完整技术布局与发展策略,结合了各类型TFT-LCD制程技术(包含a-Si、LTPS、Oxide)、OLED、触控、广视角技术,并已量产超高解析度产品,而中国面板厂近来对于中小尺寸面板市场态度亦趋积极。例如,京东方正计划改造6代线产能设备,预计自2014年起、大约50%之6代线产能将跨入手机、平板电脑、笔记型电脑面板领域。
另外,中国当地数条预计将于2014年投产的8代线面板厂,近来传出可能调降初期投产规模。例如三星与LGD分别位于苏州、广州的8代线,原订规划产能为60K/月,但根据近期所导入机台设备规模,推估初期实际投产可能仅20K/月。