• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

智能机销量首超多功能手机!LG、联想Q2市占跳增

来源:精实新闻
时间:2013-08-15

分享至:
科技市调机构Gartner 14日发布统计报告宣布,2013年第2季(4-6月)全球智慧型手机销售量年增46.5%至2.25亿支(市占率51.8%),而多 功能手机 销售量则年减21%至2.1亿支,这是智慧机销售量有史以来首度超越多功能手机。此外,全球手机销售量则年增3.6%至4.35亿支。调查并显示,亚太地区、拉丁美洲以及东欧地区的智慧机销售量成长率高达74.1%、55.7%与31.6%,为全球成长快的地区。
根据统计,三星电子(Samsung Electronics Co.)仍保持全球智慧机厂牌的地位,Q2的销售量市占率由去年同期的29.7%上升至31.7%。LG电子(LG Electronics Inc.)的智慧机市占率也从去年同期的3.8%扩大至5.1%,整体排名为第3。苹果(Apple Inc.)虽然Q2的智慧机销售量年增10.2%至3,200万支、保持第2名的位置,但智慧机市占率却从去年同期的18.8%萎缩至14.2%。
根据统计,Q2排名第4、5名的智慧机厂牌依序为联想集团(Lenovo)、中兴通讯(ZTE),其中联想的市占率从去年同期的2.8%跳增至4.7%,而中兴通讯则从4.1%略增至4.3%。

在智慧机作业系统方面,Android的Q2市占率由去年同期的64.2%上升至79%,iOS从18.8%萎缩至14.2%。此外,微软作业系统的市占率由2.6%上升至3.3%,首度超越黑莓机BlackBerry。BlackBerry Q2的市占率由5.2%下滑至2.7%。三星自行开发的「bada」作业系统Q2市占率则由2.7%缩减至0.4%。









标签 智能机 销量 功能手机 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索

更多新闻