• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

2013年全球LED照明行业趋势分析

来源:中国行业研究网
时间:2013-08-15

分享至:
     2013年照明级LED封装市场将以中低功率产品为主。从LED封装市场观察,由于LED规格的改变使得LED照明成本大幅度下滑。以往照明应用多半是大功率LED的天下,然而自从三星与LG导入5630封装体的中功率LED到照明市场之后,LED照明产品的价格有更大的下滑空间。由于大功率LED每单位流明/价格(lm/$)仍不如中低功率 LED如3014与5630封装体来的有竞争力,导致中低功率背光LED产能陆续转移到照明应用,在这样的态势影响下,2013年LED照明市场的价格竞争将更加白热化。特别是LED厂商的产能过剩,为了提高稼动率,上游厂商会持续并增加生产中低功率LED封装投入照明市场,而中低功率在2013仍有 20%的降价空间。因此,2013年的中低功率LED晶圆产品,在价格竞争激烈的LED球泡灯与LED灯管市场中,仍会是主要规格。

     从终端的LED照明市场观察,根据2013年LED产业展望分析报告中指出,2011年受到地震带来的节电需求,大幅提升日本民众的节电意识,因此在LED产品上的认知与购买意愿都高于其它国家,加上LED价格大幅降低,促进日本当地的照明厂商都于2012年相当积极的发展LED照明产品,观察全球主要厂商发展LED产品来看,全球LED照明相较于传统照明产值,LED照明渗透率已达17.6%,然而日本照明厂商对于LED产品目标渗透率平均达30%~50%,部分厂商甚至也达到70%~90%水平。

     虽然日本LED灯泡于2011年出货量倍增,主要由于节电意识提高,LED灯泡在普通家庭的普及时间提前。加上寿命比白炽灯泡长的 LED若于家庭中,平均一周用电50小时,号称40,000小时寿命的LED灯,使用10年都不会出现更换需求。因此预估日本市场2012年出货量仅微幅成长至29.5百万颗(+2.6%YoY)。随之取代的是灯管、高附加价值灯具接棒2012下半年与2013年的市场发展。

     从美国照明市场来看,2012年由各地方水电公司针对LED灯泡、灯管与灯具产品进行回扣(Rebate)方案,产品限定通过 EnergyStar或是DesignLightConsortium认证。透过回扣,消费者增加改造与更换新设备的动力,以提供更好的结果与舒适性,同时降低能源使用。自2012年起,LED商业照明供应厂商陆续增加,导致价格出现明显下跌,加上2012年商业建筑,包括办公大楼、商店、仓库与旅馆的面积与数量成长,同时也增加LED商业照明市场需求。另一方面,灯具设计联盟对于4英呎灯管订出规范与要求,以因应LED商业照明市场的兴起,或许美国有机会接替日本成为下一个LED照明的主要市场。

标签 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索

更多新闻