• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intel花样真多:用扩展卡拯救雷电?

来源:mydrivers
时间:2013-08-14

分享至:

Thunderbolt雷电接口是个好技术,但是因为成本太高,一直无法普及开来,只在Mac平台和一些高端的存储设备上才能看到,很多主板配备了它但基本都是摆设。

Intel确实也想用它干掉USB 3.0,但就是舍不得利润,于是便开始琢磨其他道道。消息显示,Intel正在规划扩展卡样式的雷电接口。

Intel目前已经制定出了一份参考规范提供给ODM厂商,让他们再自己设计、制造,不过发布和销售之前必须交给Intel进行认证,拿到“Thunderbolt ready”资格才行——认证可不是免费的。

这种扩展卡采用PCI-E x4系统接口,半高半长,搭载一颗Falcon Ridge 2C雷电控制器,对外提供一个雷电接口,内部则有一个DisplayPort输入接口、一个GPIO插针,并捆绑附带DP自环数据线、GPIO数据线。

它自然需要主板上有PCI-E x4或者更宽的扩展插槽、BIOS代码支持、GPIO插针,以及来自处理器的内部DP输出接口。

这种扩展卡面向X79、Z87、H87、Q87以及下一代Z97、H97主板。

其实,这样的把戏并不是Intel的首创,华硕之前就推出过一款ThunderboltEX扩展卡,让很多Z77、H77甚至是AMD主板也拥有雷电接口,但并未掀起多大波澜。

标签 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网

更多新闻