来源:飞象网
时间:2013-08-14
据国外媒体报道,澳大利亚电信(Telstra)成为世界上首家在商业网络的1800 MHz和900 MHz频段上使用LTE-Advanced(LTE-A)载波聚合技术的运营商。
这次试验于7月31日进行,当时澳大利亚电信在其昆士兰州的多个地点(传输商业数据)的网络上进行了数据传输。
LTE载波聚合技术可以让运营商综合使用多个频段,从而实现更快的移动宽带下载速度。
澳大利亚电信网络部执行董事迈克·赖特(MikeWright)表示:“澳大利亚电信的LTE用户数量正在迅速增长,使用LTE网络的用户从半年前的210万上升至目前的近300万。随着选择使用我们网络的客户数量越来越多,LTE-Advanced所提供的容量、更快的数据速度和更高的效率将有助于我们有效地管理数据流量的增长,从而令我们能够继续提供额外的容量和高品质服务。我们期待着与爱立信合作,共同实现这一目标。当我们在2015年获得700MHz频谱后,我们还打算通过综合更大频谱块(分属于700MHz和1800 MHz频段)部署下一代LTE-Advanced,预计届时可以提供高达300 Mbps的理论峰值速度。”