来源:中国电线电缆网
时间:2013-08-14
当前,以中国联通、中国电信为主导的FTTx大规模建设全面展开,其集采也引起产业链高度重视。在FTTH推进遇阻的情况下,基于DSL网络进行的网络改造,成为FTTH推进的有力补充。
FTTH建设遇瓶颈
2012年,宽带普及提速工程各项指标完成情况良好。在宽带接入能力上和宽带用户发展上,均顺利完成预期目标。在提速和广覆盖的同时,单位带宽资费相对2011年下降了18.7%,进一步降低了用户使用带宽的成本。正是由于持续增长的用户带宽需求,推动了FTTH在2012年的快速发展。但是目前FTTH面临着入户难、投资回报周期长的问题,利用10GEPON+FTTB方式可充分利用现有铜线资源,低成本快速提升用户带宽,所以后可能只是“光进铜不退”。
目前,处于起步阶段的“宽带中国”在实施过程中存在一定的困难,但还是要相信未来3至5年内,光纤宽带市场将走上正轨,从而迎来大发展的时代。
FTTH推进中面临的问题和挑战
伴随着高带宽的业务应用,如云计算、物联网以及3DTV、HDTV以及其他e-life应用的产生,用户高带宽的诉求在不断提升,而运营商明显在应对用户需求上显得十分吃力,我国平均宽带接入速率仅为1.6M;与此同时,我国宽带运营商的多层分级,以及小区物业的宽带垄断都对居民的宽带接入速率造成了较大的影响。对国内运营商而言,FTTH的过快推进引起了一系列的连锁反应,如何改善户业务体验,缩小投入产出的比例,提升盈利,都是目前亟需解决的问题。
阿尔卡特朗讯认为FTTH瓶颈有两个:一是成本(特别是低密度地区,所谓的低渗透率的情况)。高分光比、统计复用是xPON技术中的一个重要的优势,但是在低渗透率地区体现不出来,变得和传统的P2P接入类似,抹杀了FTTH带来的优势和成本。二是光纤入户问题,光纤入户障碍一方面来自于用户本身没有“非破坏性”的入户条件,另一方面来自于小区物业设置的壁垒。相反广泛布放并已经存在的铜缆系统可以很好地渗透到每个小区的每个家庭,如何借助于铜缆先天已有的布放优势来提高接入等级正是某些情况下我们必须考虑的问题。
VDSL2兴起
为解决FTTH入户难题,各运营商在不断挖掘铜线技术潜力,像提供多种形态及端口密度的VDSL2MDU,结合全球部署经验,推荐采用集中式建设模式,与传统FTTB的建网模式相比,可显著减少ONU站点数以及ODN光纤数,每用户成本降低13%,网络的总体建设成本大幅降低。为解决VDSL2远端串扰,烽火通信推出单盘级Vectoring,2013年又即将推出ASIC版本系统级Vectoring。VDSL2解决方案已在全球规模部署,可有效保护现网投资并满足带宽提速要求。
随着FTTH的大规模部署,其终端成本也在不断降低,但关键器件(如光模块)成本已较难降低并且突发性光器件的衰退问题也是一个必须关注的方面,涉及到今后的运营维护成本。同时,由于FTTH较低的实装率,每FTTH用户实际分摊的OLT成本也较高。VDSL2可以很好地延长铜缆系统的生命周期,保护已有投资并增值,同时取得与FTTH相媲美的接入带宽。对于光纤布放困难,宽带渗透率低的区域VDSL2有着不可替代的成本优势和先天的工程实施优势。所有说,VDSL2既是对于FTTx业务的一个很好补充,可以和FTTC/B/N结合使用,使得接入组网保持高度的灵活性,同时在某些特定的区域将继续保持一支独秀,成为主要的接入手段。
VDSL2占用的频带很宽,线间串扰的影响非常显著,造成了大量的带宽损失。为解决串扰问题,VDSL2矢量化技术被发起,并积极推动相关产业链的发展。
对于VDSL2矢量化技术,在实际的部署中不可能要求所有的Vectoring用户都连接在一块线路板卡上,同样也不可能要求一捆大对数铜缆仅为一块线路板卡服务,所以只有能支持系统级的矢量化技术,才有真正的实用价值。
总之,我们应该基于应用场景灵活选择建设模式:城市新建楼宇优先采用FTTH/FTTO方式,实现多业务承载;旧城改造可根据业务发展需要有计划有步骤地进行,根据楼内已有线缆情况灵活选择PON+LAN、PON+xDSL方式(20M以上高速用户可考虑采用VDSL2),结合10GEPON,实现多业务高带宽承载,不盲目追求FTTH一步到位。