• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

为发烧而生——小米将推出笔记本/米pad?

来源:我爱方案网
时间:2013-08-14

分享至:

【导读】在移动互联网崛起的时代,任何能够乘风而起的人都会多多少少赢得市场青睐。小米在这方面给我们展示了巨大的成绩。曾经有人采访过小米的创始人雷军,探讨过关于为什么会成功的问题,雷军总结了这么一句话:“只要站在风口,猪也能飞起来”。可以看见在市场大环境的推动下,找准了商机,顺应了时代的大风,想要飞起来也不是那么难。

就在小米手机成功完成自身营销的时候,很多用户网上留言说希望雷军能够进军房地产,把价格杀手扩展到其他领域。话说小米做过T-shirt,卖过手机配件,倒腾过传说中性价比无敌的活塞耳机,还谋划抢一抢广电网的市场,推出小米盒子。前不久网上又传出小米要出电视机了,咋一看还真像那么回事,接着又传出小米要做笔记本了,再然后又说道小米要做平板了……我们不妨来解读一下,这些事情到底有几分可信度。

■  小米笔记本“银米”靠谱吗?


上图是一张流传已久的小米笔记本概念图,从这个角度上来看它无非就是把苹果的MacBook Air改装了一下,而真正的小米笔记本也未必会采用这种模具。

因为据某些号称的内部人士爆料,这个“银米”笔记本,处理器为第四代Intel core i7处理器,4G DDR3内存,300GB SSD,NVIDIA Geforce GTX760M,配置上确实很劲爆了。

根据小米一贯的作风,如果真有这么一款笔记本,那么它的价格肯定会“惊世骇俗”。 下面我们不妨来猜猜这样的东西究竟会卖多少钱?

业内共识的价格杀手神舟,如果他来做这笔记本会卖多少?拿神舟近新出的战神K650C说起,这款机器配置四代酷睿i7-4700MQ,15.6英寸1920x1080分辨率,4GB DDR3,1TB机械硬盘,另外还有一块GTX765M独显。因为神舟确实找不到内置GTX760M这种产品,所以才选择了K650C,这款产品除了机械硬盘之外,基本上性能非常相近。目前K650C的价格是6499元,按照价格杀手神舟的思路来说,估算“银米”的价格应该会在6999元。


神舟近新出的战神K650C

下面的问题是,这种价格够吸引你么?或者雷军能不能再发挥一次拉低价格底线的神奇?当然上面都是我们的猜测,说不定价格真会低于预计呢。但从目前的笔记本产业线与供应链条来说,价格方面大家或许会失望了。首先笔记本产品上游供应控制在英特尔手中,英特尔占据利润分成。把处理器卖给联想或戴尔本质上没有差别,如果卖给小米肯定也不会便宜。小米这种新手公司很难有议价权。

另一大部件掌握在AMD/NVIDIA手里,跟这些老巨头讲价几乎不可能。剩下比较值钱就是液晶显示器面板,这一块倒是有不少的可选,比如台湾的奇美、友达,韩国的LG、三星都可进行议价。不过这一块能够挤出多少来还很难说。主板、内存、硬盘等传统硬件这一部分利润空间已被挤干,不采用偷工减料的法子是没有下降空间的。

总结:这边风不大,猪飞不起来

笔记本发展了26年,整个产业链上下游有数以万记代工厂,每个环节都经历了多次的成本优化。现在整个行业都利润微薄,小米想要从价格上去“改变世界”并不现实。更何况小米本身没有庞大的笔记本生产工厂,只能依赖代工,价格更加难以控制。按照上面的配置,预估的6999元也是它的极限了。当然,如果是期货的话,2015年的时候4000块也可能做到。


网络曝光的配置表

所以按照上面的配置,一块GTX760M独显就不可能放进这样的模具里。如果这个配置是真的,那么它应该是下面这样的。


小米笔记本不厚不足以散热

根据目前的笔记本对散热的设计来说,想要把GTX760M这样的独显放进去,机身的厚度基本上不可能做到20mm以内。所以超极本那个造型就算了吧,还得这样的厚重的样子才能保证良好的散热。

各个价格段上都有好货

再者小米要做平板只能算是后来者,1000块的价位上囤积了大量的转型过来的MP3/MP4厂商,还有各种新兴的厂商。从399到999可以看到数百款“平板电脑”,低端入门级市场乱象丛生,想要取胜难度不小。而贵一些的1500元市场里有Nexus/kindle这样的产品把守,如果想要寻找突破点,这个价位产品密度还稍微薄一些。小米笔记本的可能性并不大,因为能做的也就是个贴牌,从硬件到系统都没有自己的东西。做平板的门槛很低,也容易成功,所以这个“板板”倒是可以期待的。

总结:还是期待国产可穿戴设备吧

可穿戴设备是个热点,坊间不断谣传的各种Watch,搞得现在放眼望去几乎每个厂家都研发Watch。不过现目前能看到的新货就是谷歌家的眼镜,虽然在天朝眼镜什么的肯定不好用,但对于开辟世界IT行业的新思路有很大影响力,不得不赞叹一句“谷人希”。而在国内,除一直在等待Watch、Glass,Shoes.....的华强北众模仿力超强的小作坊外,还希望哪家有点技术含量的科技公司也能加入这场产品革命中去。

■  板板——米pad早晚会有的

在7月30日早上,小米公司便通过官方微博宣布将于次日在QQ空间发布小米公司千元神秘新品,届时将开始进行预约抢码,8月12日正式开始发售。官微发布不久,小米手机运营经理钟雨飞在微博上对小米官方微博进行了转发,同时表示:“我只能告诉大家是板板……”。

板板是什么?除了平板之外我还能想到的就是四川话里的“先人板板”了。既然放出风来,大家也纷纷猜测,小米是不是准备出平板了。之前有很多做手机的厂商都传出做平板的消息,比如诺基亚,比如魅族,另外华为、联想,三星这些早就有平板了。所以小米做平板也是预料之中的。不过随后发布会上仅仅出来了一款秒杀山寨的799元红米手机,我们期待的“板板”呢?


如何把它卖出去才是问题

市场研究公司NPDDisplaySearch称,预计2014年的全球平板电脑出货量将达到3.64亿台,是标准和超薄笔记本电脑出货量的两倍多,笔记本电脑明年的出货量大约为1.77亿台。平板这个市场具备了极高的成长度,这一个任何科技产品公司都不能忽视的市场,至于很会赚钱的雷军,难道不会想到去啃一口这块肥肉?

iPad定下的价格很难撼动

小米是从MIUI发家的,如果MIUI能够移植到平板之上也是很正常,这就和原生安卓,IOS一样都。对于小米来说做一款平板并不难,很多山寨都可以做的事儿,小米肯定也可以做。或者对于小米来说,不是不能做,而是做出来后应该怎么卖的问题。平板市场看似风起云涌,百家争鸣,好不热闹。其实都活在iPad的阴影之下。自从iPad占领了3688元的价位后,在这个价格上几乎没有对手,更不用说2000出头的iPad mini了。对于小米这样的企业来说,消费者的心理价位非常重要,要找到一个很有诱惑力的价位,又有利可图,其中的微妙就让小米的人去想吧。

标签 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

更多新闻