8月13日消息,国家能源局原局长张国宝近日有关
运营商
电费
的事把大家吓一跳,根据张国宝的讲述,电信运营商网络维护成本就是交电费,光联通每年的电费就要百亿元,三大运营商的电费加起来就更可观了。这一方面是运营商一直大力扩建
基站
的结果,一方面也显示节能的重要性。
基站耗电
运营商的耗电性和支出外界一直不清楚有多少,张国宝近日在做客媒体访谈时说,“现在几家移动运营商,像中国移动、中国联通(15.55, 0.08, 0.52%)、中国电信(51.25, 0.05, 0.10%),他们的网络维护成本就是交电费,前几年,他们跟我讲,拿联通来讲,一年交电费就要缴差不多一百个亿,它有很多数据库,数据库上传,数据库要消耗很多电的”。
据介绍,这其中基站耗电。以网上能查到的中国移动某地市分公司为例,其一年电费支出3200多万,单载波电耗达到2500度/年,基站用电支出已成为公司十分重要的成本支出。
其中,基站空调电费支出所占比例较大。据统计分析,平均每个基站空调的电费支出约占整个基站电费支出的54%左右,空调成为基站机房中的主要耗电设备。
这主要是因为目前的移动通讯基站机房均为全封闭机房,机房内的电源设备、发射设备、传输设备等都是较大的发热体。要保持机房一定的工作环境温度(基站环境标准GB50174-93规定长年基站温度18°C-28°),主要靠空调来实现。一年365天大部分时间空调均处于运行状态(制冷),即使是夏天,有时夜间温度在20°C左右(此温度也满足室内通讯设备工作环境要求),空调也是开启的。
显然,基站机房电费支出逐渐增大是根源,造成运营商电力成本不断增加。
每年电费超过员工薪酬开支的1/3
根据中国联通发布的2013年上半年业绩报告中显示,上半年新增3G网络基站3.3万个,目前已建成全球的WCDMA 3G网络,3G基站已达到33.1万个,
而中国移动早在2011年底移动基站总数超过92万个,而目前包括45万个TD-SCDMA基站和正在建设的20万个TD-LTE基站,到年底,中国移动的基站将达到100多万个。中国电信的基站数目前不详。
显然,基站建得越多,维护成本就越高,这是电信运营商为何不原意在偏远地区建基站的原因,因为偏远地方收取到的业务收入有时还不如每年这个基站的电费多。
而运营商耗电量到底有多大呢?用个形象的比喻,2012年中国联通员工全年雇员薪酬及福利开支继续增长,达人民币287.8亿元,而该年的耗电量超过了员工薪酬及福利开支的1/3。(康钊)