• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

满足医疗需求 安森美半导体推定制化标准化双重产品服务

来源:EEWORLD
时间:2013-08-13

分享至:

“ 医疗 设备市场将由以大型医疗设备为主导的市场到医疗设备与个人方案相结合的市场,这将给新的小型公司以机会。” 安森美 半导体消费者健康产品线高级经理Jakob Nielsen判断道。

现在,医疗及工业军事三个市场的收入可以占到公司总收入的1/5左右,成为安森美半导体不可或缺的重要部门。针对这一市场,安森美半导体可以提供的产品包括:电源模块,分立传感器,马达驱动,收发器,DSP,时钟,客户定制ASIC以及集成被动元件等。

尽管中国的医疗市场并没有众多全球性的跨国企业,但Jakob表示,随着中国市场老龄化及人民生活水平的提高,对于医疗设备的需求将会越来越多,而随着医疗电子的发展,更高级程度、高能效以及具备无线传输功能的器件会越来越受到欢迎。

目前安森美半导体的医疗解决方案主要涵盖三个方面,包括植体医疗设备,听力健康以及临床设备,针对不同市场,安森美半导体提供了不同的产品组合。比如除颤器、心脏起搏器及神经刺激器市场,安森美半导体提供晶圆代工服务,ASIC以及存储器,而针对助听应用,安森美半导体则提供预配置及公开课编程DSP、存储器以及定制制造服务,针对临床血糖血氧,注射以及便携式病人监控系统,安森美半导体则提供ASIC及MCU方案。

SiP方案助力小企业进入 助听器 市场

Jakob所说的个人方案,目前重要的体现就在助听器市场中,一直以来,几家大型的助听器生产商垄断了市场,而随着集成度的越来越高,现在小公司也有可能生产出与之相媲美的产品。

根据Jakob的表示,目前一款助听器主要由扬声器、麦克风、电位计、开关、电池、拾音线圈以及数字信号处理单元这几部分组成,其中差异化的是数字信号处理单元。“标准产品谁都可以采购到,大公司的不同点就在于,可以根据自身对于声音的积累,设计出更符合声学特点算法更优的专用信号处理单元。”Jakob表示。

而今,安森美半导体推出了SiP助听器解决方案,凭借其丰富多样的产品线,将DSP、EEPROM、模拟前端、射频芯片、无源器件以及其他定制化IC封装于一颗芯片中,而且自带语音处理编码,用户直接买来即可使用,“至少可以达到高端产品性能的90%。”Jakob判断到。

安森美半导体CEO Keith D. Jackson在日前分析师会议上也表示,公司目前的高精度EZARIO DSP系统以及AYRE预配置无线DSP系统,都赢得了不少助听器厂商的订单。

安森美半导体通过提供集成化的方案,令物美价廉的助听器成为可能,也可以使更多听力障碍者恢复获取世界信息的通道,当然,也给了更多没有能力设计生产ASIC助听器芯片的公司得以快速进入该市场。

ASIC定制业务满足高端医疗需要

同时,Jakob也介绍了安森美半导体的医疗ASIC定制业务,实际上迈瑞早在2007年就已开始接洽安森美半导体,以设计生产其专用芯片。

医疗领域ASIC专用芯片可以实现更低功耗、更小尺寸、更高耐压、更低噪声、更长生命周期以及更低BOM成本等优点,而这些优点恰恰是医疗设备所需要的。Jakob以连续血糖监测设备举例道,血糖传感器产生的信号为pA级,由于漏电流的缘故,使用分立器件可能无法采集到传感器产生的信号;由于人类的静电,因此需要大于2kV且无漏电流影响的ESD保护,标准ESD保护机制很难实现;传感器尺寸必须尽可能的少;需要更长的待机时间。而这些因素叠加在一起,也只有ASIC定制方案可以满足这些苛刻的要求。

综上,无论在专用医疗设备还是简单的个人医疗康复系统上,安森美半导体正在利用其广博的医疗经验及设计专知和技术,为更多人带来福祉。

标签 安森美 助听器 医疗 电子工程师 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购

更多新闻