• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

从“青涩”到“成熟” Android 6年蜕变史

来源:艾瑞网
时间:2013-08-13

分享至:
Android 是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统,主要使用于移动设备,如智能手机和平板电脑,由Google公司和开放手机联盟领导及开发。Android系统初由Andy Rubin开发,主要支持手机。2005年8月由Google收购注资。

2007年11月,Google与84家硬件制造商、软件开发商及电信营运商组建开放手机联盟共同研发改良Android系统。随后Google以Apache开源许可证的授权方式,发布了Android的源代码。部Android智能手机发布于2008年10月。Android逐渐扩展到平板电脑及其他领域上,如电视、数码相机、游戏机等。2011年季度,Android在全球的市场份额首次超过塞班系统,跃居全球。 2012年11月数据显示,Android占据全球智能手机操作系统市场76%的份额,中国市场占有率为90%。数据显示,2013年二季度,Android占了智能手机操作系统市场的79.3%.

6年来,Google从未放慢更新的脚步,4.0时解决了顺畅问题,4.3时完成了“青涩”到“ 成熟 ”的蜕变,如今的Android不仅仅是硬件,而是硬件和软件的混合物。

Android的蜕变史:



回到Android 4.0之前的时候,那时候的Android是有不顺畅和延迟问题的,当时对制造商来说,好的办法就是避开这些,不断去比拼硬件。

Android首次从单核跳到双核时,生态系统还处于Android2.2、Android 2.3 当道的时候。那时候的Google正在努力增加产品特性、寻找平台的立足点,但当时没人会认为那个平台是“成熟”的,

Android 3.0时支持多核的设备在平板上,Android手机直到Android 4.0时才开始得到更多的多核支持。

仿佛在Google聘请了Matias Duarte后,事情发生了转机,2011年年底我们看到Android 4.0发布了,比台四核设备进入市场要早6个月。这一次,Google真正添加了其多核支持平台的特性。

4.0的Android带来了稳定,带来了坚实的性能提升,这时单核设备开始迅速被遗忘,这也给4.0带来了新的机会。

Android 4.1 果冻豆到来的时候,每个用户都希望这个系统配置上更快的硬件,当用户去购买一个高端机的时候,他们都会选择搭载Android4.1的,用户开始觉得只有这样的设备才会运行流畅、外观一致、真正做到提升巨大。

到今天的Android4.3,它终于“ 成熟”了,不过有Google自己的控制,也有三星HTC那般自定义的控制。

所以到现在我们不希望再看到Android粉丝只关注机子的硬件,也不希望看到iOS粉丝还在指责Android的延迟滞后问题,这些都是过去的事了。从使用角度上说,两个平台是不相上下的。

今天的Google已经不希望用户们再谈到Android仍然是关于硬件,而是希望用户去关注体验之于iPhone那样的东西。

Android在发展思想上正在逐渐向iOS看齐却成为一种必然。

Android 4.1发布之后,市场上的诸多Android设备也逐渐趋于成熟之际,谷歌已经不再希望用户过多地关注设备的硬件配置,而希望用户和手机制造商能把注意力集中到体验上,这个思路显然和苹果走到了一起。看看谷歌亲儿子摩托罗拉发布的Moto X手机,它还在强调单纯的处理器核心数量吗?

Moto X是一款配置并不算出色,但非常注重用户体验的智能设备。谷歌将自己的搜索服务、语音分析算法真正融入到了手机硬件层面,显然,Android在一路的发展中找到了方向——用户所关心的不应是设备有怎样的配置,而是设备能干什么。

安卓阵营日益强大

报告显示,2013年二季度,Android占了智能手机操作系统市场的79.3%,一年前它的份额只有69.1%.

苹果iOS离Android距离越来越远,主要是因为它正在准备新的iPhone.尽管苹果二季度出货同比增长20%,但市场份额从一年前的16.6%降为13.2%.



Android市场的发展其实已非谷歌一家说了算。某些硬件设备制造商仍在追求硬件配置的军备竞赛,主打设备的硬件规格。凭借更加开放的平台政策,Android吸引了一大批OEM厂商,比如三星、LG、摩托罗拉、华为、中兴等。尤其是三星这种已在Android阵营占据支配地位,可一定程度在消费者中呼风唤雨的设备制造商。HTC则被称为是受到谷歌发展思路影响的手机制造商。HTC在过去几年中所出的产品不仅注重Sense UI于原版Android优势的利用,而且也专注于设备的工业设计与用料,在用户体验上做到与Android发展思路的呼应。

因为有了他们,Android才向世人宣告它不缺尖端硬件,才有了进化的必要——追求强调体验的机子。













































标签 Android 成熟 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购

更多新闻