• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

RTOS/处理器大翻新 NI新版CompactRIO现身

来源:新电子
时间:2013-08-12

分享至:

 美商国家仪器(NI)于今年NI Week发布新一代CompactRIO系列9068(cRIO-9068),无论是即时作业系统(RTOS)或核心处理器皆大改造,其中即时作业系统从温瑞尔(WindRiver)VxWorks更改为全新Linux架构的即时作业系统;核心处理器则由英特尔(Intel)x86核心处理器替换成赛灵思(Xilinx)系统单晶片(SoC)Zynq-7020。

美商国家仪器市场行销资深副总裁Eric Starkloff表示,cRIO-9068采用先进的开放式系统设计平台,主要系瞄准嵌入式控制与监测系统市场。

美商国家仪器市场行销资深副总裁Eric Starkloff表示,相较于VxWorks为封闭式的架构,Linux即时作业系统属于开放式的架构,能让众多相关业者开发出多元化的周边功能,如驱动程式等,因此提供使用厂商更丰富的开发资源。也因此,美商国家仪器将新一代的CompactRIO架构改弦易辙,并导入Linux即时作业系统。

Starkloff进一步指出,着眼于C/C++电脑程式设计语言使用族群广泛,该公司已于cRIO-9068内建的Linux即时作业系统,支援产业界已应用广泛的跨平台开源整合式开发环境Eclipse,期望藉此获得更多的C/C++应用程式开发工程师采用,扩大cRIO-9068的市场渗透率。

据了解,目前仅有cRIO-9068提供Eclipse开发环境,未来美商国家仪器将计划逐步导入在其他CompactRIO产品线。

除即时作业系统有新转变之外,cRIO-9068也一改过去所采用的英特尔x86核心处理器,转向采用赛灵思的Zynq系列SoC。Starkloff强调,过去该公司采用英特尔x86核心处理器架构开发CompactRIO,产品架构须设法与现场可编程闸阵列(FPGA)配搭,然赛灵思Zynq系列SoC问世后,已整合高性能的安谋国际(ARM)双核心Cortex-A9和FPGA,可显著降低开发复杂度并提升效率。

据悉,未来美商国家仪器仍将持续规画搭载英特尔x86核心处理器架构的CompactRIO,并与采用赛灵思Zynq系列SoC的CompactRIO产品线市场定位有所区隔,将分别瞄准高阶和中高阶的应用领域。

Starkloff补充,无论是前一代cRIO-9074或新一代的cRIO-9068,皆可借助美商国家仪器LabVIEW图形化介面软体达成无缝接轨的目的,完全毋须因cRIO-9068核心处理器架构不同而改变开发环境,导致面临设计时间延长的窘境,因此客户可轻松从cRIO-9074转换使用cRIO-9068。

标签 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网

更多新闻