虽然没有顶级的硬件配置,但是可以让用户随意以语音激活手机的
实时语音
识别功能却成为了摩托罗拉旗舰机型Moto X引人瞩目的亮点之一。不过摩托罗拉目前还没有在除美国以外的其它地区推出Moto X的计划,那么这是否就意味着其它地区的用户无法体验该功能呢?对于这个问题,著名芯片厂商高通给出的答案是否定的。
其实目前高通顶级的Snapdragon 800系列处理器也具备实现类似功能的能力。众所周知,Moto X搭载了摩托罗拉推出的X8移动计算系统,从而使手机能在锁屏状态下一直保持语音识别功能开启。具体来讲,就是通过独立的语音识别芯片来使Moto X的语音操作功能在任何时候都能被“Okay, Google Now”的命令激活。
而不为人知的是Snapdragon 800处理器也有类似的功能,高通称之为“超低功耗语音激活技术”,而且可以预置特定的激活语句。该技术是通过手机的音频编译码器搭配全新Hexagon QDSP6数字信号处理器和CPU来实现的,允许在锁屏状态下用语音命令将手机激活。
除了超低功耗语音激活技术之外,Snapdragon 800处理器还有多项值得称道的升级,包括Adreno 330 GPU以及加入对输出4K视频的支持等。作为目前市面上强劲的移动处理平台之一,已经上市的索尼Xperia Z Ultra和刚刚发布的LGG2都搭载Snapdragon 800处理器,而将于今年9月份发布的三星Galaxy Note 3也很可能搭载该处理器。相信通过OEM厂商适当的软件设计,搭载Snapdragon 800处理器的设备未来也很可能会搭载与Moto X类似的实时语音识别功能。