• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

工厂探秘:图爆LED电源生产全流程(图文) (1)

来源:ofweek
时间:2013-08-12

分享至:
笔者公司主要生产 LED电源 ,还真没有曝光过过程呢。正好让大家见识一下。主要应用在 LED照明 上面。现在应用普遍的是LED路灯上面。LED是冷光源,半导体照明自身对环境没有任何污染,与白炽灯、荧光灯相比,节电效率可以达到90%以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的1/10,荧光灯管的1/2。如果用LED取代目前传统照明的50%,每年我国节省的电量就相当于一个三峡电站发电量的总和,其节能效益十分可观。

LED是一种绿色光源。LED灯直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是白炽灯和日光灯达不到的。它既能提供令人舒适的光照空间,又能很好地满足人的生理健康需求,是保护视力并且环保的健康光源。

1.LED电源的原料

这个是贴片,是做电源的必要品哦!一般都是选国外的,比较可靠一点。贴片是 电子元器件 ,相比于插件更节省空间,更加稳定。在加工的过程中比较方便。

这个也是电子元器件电容,之前的脚是直着的,为了配合电源的形状,需要折一下。在电路板上有工位,直接把这个插进去就好了。

这个是电路板,上面已经刷了锡膏,准备送进贴片机里贴片。锡膏可以粘住贴片机打下的贴片,然后送入回流焊的时候会焊接起来。

标签 LED电源 LED照明 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购

更多新闻