4G
牌照有可能的发放时间在9月至10月
吴文婷
当4G牌照的发放已箭在弦上时,运营商和手机厂商纷纷展开布局。
国务院总理李克强日前主持召开国务院常务会议,要求提升3G网络覆盖和服务质量,推动年内发放4G牌照。这是继去年9月工信部部长苗圩透露将在一年内发放4G牌照后,首次在国务院层面被正式确定。业内分析,有可能的4G牌照发放时间是在9月至10月。
8月7日,中国移动[微博]启动2013年TD-LTE终端招标,按照其年初的计划,将在今年建设至少20万个TD-LTE基站,覆盖全国100个地市级以上城市,4G终端采购超过100万部。而更早之前,众多手机厂商都积极参与了中国移动4G终端的招标,华为、中兴、酷派等七款产品入围。显然,厂商们看中的是未来4G产业的大蛋糕。眼下,首张4G牌照的颁发进入倒计时,
国产手机
厂商已竞相在4G终端的投入与研发上做准备,以便在后续竞争中处于有利位置。
重回起跑线
2013年季度,中国大陆市场共售出7528万部智能手机,按厂商计算,除了三星[微博]以在中国智能手机市场的17.3%份额排名,排名二至五位的联想、酷派、华为、中兴,均为中国厂商。
所谓4G牌照,即4G业务的经营许可权。作为第四代移动通信技术,4G与3G的区别在于数据传输速率,4G数据传播速率为100Mbps,而3G基本版本速率只有2Mbps。在国外4G已商用多年,但我国由于3G建设才进入规模发展阶段,而4G建设滞后于国外水平。
进入2013年,官方明确了4G牌照的发放时间,这对于国产手机厂商而言,无疑是突围的重要时机。“在2G和3G时代,中国本土手机制造商都是跟跑者,因为在技术上储备不足,所以在国际市场上的话语权就不大。而随着4G时代到来,国内手机厂商在技术和标准方面是在国际市场上的,且就技术储备和资金投入而言,实现4G通信已毫无问题,未来会在国际市场的份额上占有先机。”中国电子商会副秘书长陆刃波指出。
目前,在国内手机市场,国产手机厂商与运营商之间沟通更为紧密,借助运营商渠道,占据了相当的市场份额。易观国际[微博]的数据显示,2013年季度,中国大陆市场共售出7528万部智能手机,同比增长141.5%。按厂商计算,除了三星以在中国智能手机市场的17.3%份额排名,排名二至五位的联想、酷派、华为、中兴,均为中国厂商。
与此同时,运营商在4G时代,也更需要国产手机的帮助,以此与其他运营商对手竞争。据了解,为了吸引用户,运营商不惜投入大量的资金补贴,从而造成运营商渠道的手机产品价格可以比其他渠道便宜不止一半。这种情况下,国产手机往往更能积极配合。
另一方面,国外手机厂商的发展形势正发生转变。7月1日,诺基亚宣布以17亿欧元的价格收购西门子持有的诺基亚西门子通信[微博]公司50%股份,旨在不再完全依赖本已摇摇欲坠的手机业务。由于手机业务的亏损,诺基亚的资产负债表已经吃紧,截止到2013年季度末,诺基亚净现金为45亿欧元。分析师认为,诺基亚快明年就可能烧光所有现金。三星电子则由于受旗舰智能手机Galaxy S4出货未达市场预期的影响,当季业绩未达市场预期,出现手机业务增长放缓的危险信号。而苹果也因产品亮点不足遇到增长瓶颈。业内分析,在手机市场的大背景下,国产手机厂商面临着一次新机会。
抢滩4G
随着移动通信网络的更新换代,终端产品、业务形态都会发生一些变化,在这个时候,消费者更为关心的往往不是品牌,而是体验。
随着4G技术即将进入商用阶段,国产手机厂商在该领域的布局也逐渐浮出水面。可以肯定的是,4G手机将成为手机领域的焦点。
在4G时期,中兴已提前在系统设备和终端领域“热身”,包括与广州移动合作建设国内超大规模城市TD-LTE用户体验网络,在北京建设全球个基于TD-LTE技术的政务网,推出TD-LTE 1.4GHz系列化终端产品等。此前,中兴在海外市场推出了单芯片4G智能手机Grand X LTE,预计今年国内市场上市的4G智能手机Grand Memo LTE,不仅支持3G TD-SCDMA网络,也能同时支持TD-LTE、FDD-LTE两种4G网络。
同样在系统设备方面占优势的华为,也已经在海外市场推出4G智能手机Ascend D2 LTE。针对今年的旗舰机型Ascend P6,华为终端董事长余承东[微博]透露,P6的4G版本将在第四季度上市。
早在2013年4月,酷派就发布了国内首款LTE 4G手机酷派8920。按照酷派的公开说法,这款手机是酷派今年重点打造的LTE 4G手机,其很好地兼容了2G、3G和4G网络,极大地适应了目前国内手机的网络覆盖情况。
相比之下,联想尚未给出4G产品的时间表。据了解,联想在技术平台端与高通[微博]和英特尔[微博]有密切合作,这些在技术方面的准备将会用于智能手机和平板电脑端。
而金立走的则是4G精品路线。“在4G的投入和研发上,我们一直在做技术准备,现在等的就是国家在这方面的政策,另外也要看整个产业到达规模化、商业化的时间点。从技术上来说,我们不会比国内的其他厂家落后。” 金立集团总裁卢伟冰说。
不过,在TD产业联盟秘书长杨骅看来,原有的优势厂商往往不是在下一个阶段有机会的。“随着移动通信网络的更新换代,终端产品、业务形态都会发生一些变化,在这个时候,消费者更为关心的往往不是品牌,而是体验。如果手机厂商能够抓住这个机会,尝试更多的创新,催生一些潜在的市场需求,并提供良好的体验,那么就会形成新的品牌形象,进而被消费者认可。” 杨骅指出。