来源:中国电子网
时间:2013-08-12
触控市场赛普拉斯半导体公司日前发布一款全新CapSense Express电容式触摸感应控制器。该控制器专门针对工业和消费类应用、游戏设备和家庭自动化系统,为取代前面板上的按键而进行了优化。全新的CY8CMBR2110低功耗器件可支持多10个按键,并驱动多10个LED,并且可以调整LED的发光效果。
赛普拉斯同时还发布了EZ-Click定制工具。这是一款基于图形界面的软件,可用于CY8CMBR2110控制器的器件配置、视觉反馈、产品线测试和理顺寄存器配置过程,有助于加速产品上市进程。设计者可使用该工具定制LED效果和用于音频反馈的的蜂鸣器输出。机械按键替代(MBR)系列产品的控制器采用赛普拉斯的SmartSense自动调校算法,可以完全取代手工系统调试,是能够在运行中保持按键性能的解决方案。
赛普拉斯CapSense解决方案事业部总监Dirk Franklin说:“工业、医疗和消费类应用中的前面板用户界面市场十分巨大,并且还在不断增长。设计一款电容式触摸感应用户界面并不简单,但有了我们稳定的CapSense Express MBR系列产品,赛普拉斯可以通过革命性的全新EZ-Click定制工具和SmartSense自动调校技术,为流畅可靠的电容触控面板提供简单易用的设计。如果要评论一下我们这款的按键替代产品,可以说‘真的很管用!’”
CapSense Express MBR系列产品包括CY8CMBR2016矩阵键盘解决方案、CY8CMBR2010十按键控制器和CY8CMBR2044四按键硬件可配置控制器。本系列中的器件均具有业界低功耗,在工作模式下每个按键的低电流仅需15 uA,而在睡眠模式下仅需100 nA。器件的工作电压范围是1.71V 到 5.5V,从而使之成为诸多整流和非整流电池应用的理想选择,甚至可以应用在单个纽扣电池供电的设备中。由于采用了赛普拉斯的CapSense Sigma Delta (CSD)专利技术,该系列产品可以在干扰环境中具有稳定的感应能力,适用于电磁和辐射干扰环境。这些器件还具有集成电压调制功能,以应对电源干扰并过滤其他可疑干扰。
MBR系列产品拥有自动调校功能,可动态优化电容感应的基线并探测每个按键的阈值。这一算法可在加电及运行中随着环境条件的变化(包括干扰、温度和湿度)自动调整优化电容感应范围。无论对于大型还是小型企业,无需调校是一项重要优势,能够节省工程时间,因微小因素而引起的制造容限变化导致的不良率也会随之降低。这一优势对于拥有全球工厂网络及多元化供应链的企业来说尤为重要。相对于竞争方案而言,SmartSense自动调校技术无需额外的测试,即可满足由PCB和表面覆层的制造误差带来的问题。
赛普拉斯具有SmartSense自动调校功能的CY3280-MBR2 CapSense Express评估工具包可用于CY8CMBR2110控制器。MBR系列对应的设计工具包使用简单,拥有互动性的列表,能提供详细的资源以确保性能,并验证CapSense系统。该工具包提供高级调试功能,并拥有针对具体应用的电容式按键设计指导,使客户能够将设计方案直接投产,从而显著缩短产品上市进程。
供货情况
CY8CMBR2110 CapSense Express MBR控制器目前已量产,系32-pad QFN封装。