来源:CTIMES
时间:2013-08-12
近年来嵌入式领域迅速发展,让嵌入式系统相关应用遍及生活无所不在,同时利用软体来让终端客户产品形成差异化的情况也越来越多,在功能持续提升的状况下,使得嵌入式系统在开发以及软体设计上的复杂度远比以往增加不少。再加上,市场对于嵌入式系统的开发周期、开发成本和产品品质要求不断地提高,该如何为设计人员提供所需的工具以及嵌入式软体的完整解决方案便成为一门重要的课题。
面对软体的品质与安全方面需求的因素日益增长,连带使得MCU软体设计和测试工作也越来越沈重,意法半导体产品行销经理杨正廉表示,在嵌入式产品的开发过程中,好的开发工具及开发环境往往直接影响嵌入式产品的开发周期和产品品质,特别是将UML设计、静态代码分析、动态覆盖测试等功能进一步整合到开发工具更是必然的趋势。
MCU与第三方开发工具厂商除了分别提供易用的开发工具来大幅缩减设计人员的开发设计时程,以及帮助开发人员更深入的理解MCU,为了能够让入门的初学者以及吸引更多的客户可以加快脚步进入MCU的设计殿堂,各家MCU厂商竞相导入图形化(GUI)开发工具。毕竟在这讲求图形化介面的科技时代,没有图形化的开发工具,开发人员可能需要耗费相当冗长的时间去调整测试相关配置。
透过图形化开发工具,当发生设计错误时能够自动突出显示,好让开发人员可以把精力和时间全心投入于进阶开发,而不是反覆调整测试。德州仪器亚洲区市场开发经理陈俊宏表示,特别是在配置MCU周边设备方面,可说是开发人员必须面对的另一个梦靥,如果没有软体配置工具的协助,取而代之的将会是繁琐的过程。透过图形化对话框,除了能够让设计人员直观方便以及免除编写百行以上程式码之苦,不仅可以快速产生启动代码节省时间,更能提高开发效率,可说是新手的友善开发工具。
不论是MCU厂商自行推出的开发工具抑或是第三方开发工具,均已逐步导入图形化设计介面来辅助设计人员缩短开发时间,以及简化设计步骤。虽然图形化开发工具基本上可以满足中低阶MCU相关应用的开发需求,但仍无法胜任高阶MCU产品开发的重责大任,预估2015年图形化开发工具才会是绽放的元年。