来源:中安网
时间:2013-08-12
细数安防行业历史,那些年,传统模拟监控市场的主要特征是“产品为王”, 一直更关注于硬件的研发和制造。但是,随着整个行业硬件研发和制造能力的不断提升,产品多样化、丰富化之后,用户可选择的余地越来越大,用户的关注点会逐步转移到业务层面,越来越多的用户将目光投到企业的软实力,也就是软件研发能力的身上,中国安防行业已经渐渐从“产品为王”向以软件功能开发提供的“服务为王”转变。
监控企业软件开发的重要性
以往人们在关注视频监控产品时,关注的重点总会集中在硬件上,摄像机、硬盘录像机、矩阵、电视墙等等。在这些为视频监控做足了贡献的元老级产品的背后,视频监控管理软件正在越来越多地受到人们的关注,并在视频监控系统中发挥越来越重要的作用。
视频监控管理软件大体上可分为三类:类是由各硬件厂商针对自有硬件产品所提供的管理软件,此类软件仅支持其所属厂商的自有硬件产品的管理和控制,因此对于硬件的支持度较高,但功能多半较简单,多种数据的集成度较低;
第二类是针对运营商业务的视频管理软件,例如电信的全球眼业务所使用的视频管理软件,此类软件对于互联网架构的支持、多点数、大数据量的处理有较强的能力,但功能相对简单;第三类视频监控软件不依托于运营服务,也不归属于任何硬件厂商,而是由独立的视频监控软件供应商提供的专业视频监控管理软件,由于此类软件具备兼容性强,功能强大,专业度、集成度高等特点,因此被广泛应用于城市、道路、安保、楼宇、厂区、校园、机场等各种监控系统中。
从产品为王到服务为王这一转变符合中国安防时代发展特征,目前网络高清监控的业务表现为给客户提供更大、更多的应用空间和增值服务,不再以产品为主,而是以方案为王,安防软件企业的地位和作用逐步凸显,因为软件将成为网络化视频监控系统的“大脑”和核心,产品逐渐成为次要地位的“四肢”。正由于网络技术的成熟,以及网络成本的大幅下降,技术与市场对视频监控的更高要求,使得网络数字化系统日渐成熟。
尤其在金融系统、校园监控、公检法以及近两年方兴未艾的智慧城市等诸多领域,都提出多路集中监控、集中管理的要求。如银行跨地区联网监控、城市治安监控等,都极具代表性。现在众多安防监控企业在思考,如何能将在一个平台上满足客户不断增长的需求?如何通过硬件和软件的搭配来实现不同的应用?如何用低的成本来实现对多设备的统一管理?这些都是服务为王的现阶段联网监控中亟待解决的问题。
此外,视频监控软件还可以集成门禁、红外、周界、温湿度等控制设备,而形成多元化的监控系统,以提高监控的质量和效率。另外,视频监控软件还可以与安保、消防、调度等系统进行对接,实现与多种数据信息的关联应用,使得监控系统更好地融入到行业应用中。
监控软件发展趋势
视频监控软件的发展与视频编解码技术的发展、网络技术发展、智能技术发展等是相辅相成的。大家对于视频监控数字化、网络化、智能化的发展趋势是一致认同的,作为视频监控的核心组成部分,视频管理软件的发展在这个大趋势下,有以下几点发展方向:
1、平台系统兼容性
监控软件平台兼容性包括对已建系统的改造能力,也包括系统建成后可持续性发展能力,同时关系到是否可以充分满足用户的使用需要。现在的管理平台软件需要实现对PC架构DVR、嵌入式DVR、DVS、IP摄像机,以及报警设备等各类型设备的兼容,另外不同的行业应用功能扩展的需求也是不同的,如平安城市监控要求具备自动跟踪、人像识别功能,金融行业通常可能要求卡号识别或计数叠加等功能;而对于智能交通行业,可能又会需求如车流量统计和车牌识别比对等功能。
同时还要与现有消防设备、110、119等各种安全防范系统关联,这样才能真正地满足用户需要。在司法行业中,上级单位通过视频会议系统可达到普通会议效果,司法各级部门间可以随时通过视频会议系统组织召开会议,随时沟通、交流、方便及时解决问题;中心会场可随意调看或加入各级分会场的会议,不在会场的领导,通过桌面型视频软件终端,配合摄像头通过局域网或互联网方便地加入到任何会场进行会议。
在校园领域,由于人员密集以及学生心智不够成熟,突发事件一旦发生,很容易造成大面积的混乱,使情况变得更加复杂,因此校园突发事件的解决必须迅速有效。这时,监控平台的综合的视频指挥调度就显得十分必要。另外,学校并不是以营利为目的的企业,不会有大量的资金,而综合视频调度平台可以很好的兼容一些通用设备,节省了大量投资,很好的满足了低成本的诉求。
2、行业应用的整合
从客户对于监控系统的应用角度来讲,多数行业客户希望视频监控能够与行业内的专业应用系统进行集成。例如,一些工厂的客户,希望视频监控能够结合厂区的调度系统进行应用,在监控到异常情况时能够快速调出调度系统,方便调度员的管理。再比如,安保公司的客户希望视频监控系统可以和110的报警系统进行联动,提高对异常事件的反应速度,提升工作效率。目前,越来越多的单位、部门、企业开始加大对安全设施的建设和投入,越来越多的行业开始关注视频监控,因而视频监控软件也必将会整合越来越多的行业应用系统中。
视频智能化在图像间建立映射关系
3、智能化
视频的智能化是在图像间建立映射关系,让计算机通过对图像的分析、处理来理解视频中所包含的内容。拥有智能分析功能的监控系统大大有别于普通的系统,智能分析系统就如同监控系统的大脑。它可以识别不同的物品,分析不同的行为,可以自动发现异常情况,并采取有效的方式报警。通过智能分析可以对危险的发生防范于未然,而非仅仅在事后对录像进行查证。视频分析还可以降低由于人员疏忽或离开错过重要的监控事件,可避免产生严重的安全事故。
智能分析给人们带来了许多的帮助和好处,因此也受到了众多客户广泛的关注。客户对于智能化产品的需求呼声也此起彼伏,虽然产品智能化的进程还需要很长一段路要走,但不可否认的是,智能视频监控软件一定是视频监控系统发展的一个大趋势。
4、人性化用户界面
以往的一些安防系统软件专业术语较多,影响了一部分普通用户的使用。所以一个成熟的平台监控系统需要简化用户操作,通过简便的图形化操作使功能菜单更直观,即使是从未接触过的用户都能快速上手。例如采用web方式访问,通过页面快捷方式进入分级菜单以及充分利用鼠标功能等等,软件系统操作简繁与否在很大程序上影响系统的友好度。
5、简便的调试工具
在施工的过程中,往往需要预先对大批量的前端设备进行分配地址和参数设定,如果针对每个设备都要进行单独配置会是一件分厂繁琐的工作,通过使用平台软件中的配置功能,就可以实现对前端设备的批量设置修改,一方面可以大量节省调试时间,另一方面可以确保设定的一致性,提高前端产品的调试成功率。
结束语
未来,安防行业发展的一个主要特征就是“融合”,而监控企业软实力就是这个融合的技术能力体现, 行业发展到今天,一家技术型企业,如果只能提供产品而不能提供完整解决方案,就显得短板和技术不够全面了。