@Kevin王的日记本
随着平板出货量大幅成长,从今年的2.4亿台奔着2017年5亿台,各家手机芯片公司都加大投入。联发科明年平板的出货目标4000万,展讯和
联芯
500-1000万。与传统处理器厂商相比,手机芯片公司会以同样的价格,以免费提供2G/3G通讯功能来吸引客户。低端平板的价格明年会更血腥,以后靠移动应用和服务赚钱了
@潘九堂
未来平板格局两大变化,一是手机芯片强势切入,二是品牌Android平板崛起 (今年约0.7亿),未来很可能超过苹果+山寨(今年约1.8亿)。目前硬件产业链基本成熟了,如果品牌认真做好品质/外观UI/内容应用整合,有大机会,如果小米出999元平板大家考虑买吗?(附图:来自联芯,金科龙8月底量产上市联芯平板)
@潘九堂
//@莫良华Michael: 大家很快会看到incell不仅用在高端机,而且很快普及到中低端。关键是性价比,其次是绝对价格。二者都是极具竞争力的。//@莫良华Michael
Incell是指把电容传感器布置在液晶盒子里面。目前量产的incell技术只有苹果和敦泰两种。有一种TX放在cell里面,RX放在CF玻璃上表面的技术是Pseudo incell. 讨论真伪的意义在于技术是否与LCD工艺兼容。如兼容则成本低,否则高。因此,真正的incell是一种低成本高性能的技术,同时兼具超薄。
@潘九堂
RDA功能机和大客户太过密切导致生态链不健康,类似当年展讯和闻泰,近受汇率/展讯降价影响而丢份额。金科龙和摩天等都在研发RDA8810,板子期货价从9.9-12块不等,量产时间9-11月说法不一。//@我爱研发网_cherry
RDA8810 芯片Sample照片。RDA个智能机芯片也叫8810,不知道是否能像展讯的8810一样成功呢?
@联芯科技
作为国内首家成功推出Pad芯片方案的手机处理器厂商,联芯科技四核平板电脑芯片LC1913为客户提供了高性价比、高可靠性的低功耗4核单芯片方案,支持TD-HSPA及Class12EGPRS,轻松实现高品质通话和多媒体性能,将较过去Wi-Fi平板搭载通讯模块的方式大幅降低成本。//@联芯科技
#INNOPOWER# 四核平板电脑芯片LC1913是联芯科技INNOPOWER原动力芯片19系列的首款产品,基于40nm工艺,采用四核ARM Cortex A7内核,1.4GHz主频处理器,集成双核Mali 400图形处理器,并支持的Android操作系统。将支持客户推出价格区间在499-999之间的2.75-3G通话平板产品。
@GigaDevice兆易创新
#GigaDevice News# 上周的#2013工业计算机与嵌入式系列展#上,GigaDevice兆易创新携手物联网射频方案专家鼎芯无线科技,展出了基于ARM Cortex-M3内核的GD32F103系列32位通用MCU产品。拥有高速的CPU内核和GigaDevice gFlash专利技术,全新的GD32产品系列实现了内核对Flash访问的零等待。
@李开复
//@何老师fromTHU
#转#这张图很有哲理,可以给小朋友们讲~~