来源:mydirvers
时间:2013-08-09
从此前的消息来看,AMD下一代旗舰显卡的代号已经确定为Hawaii(夏威夷岛),预计将会在10月份与《战地4》同时发布,并将《战地4》加入自己的捆绑销售计划中。
外媒Sweclockers在今天爆料称Hawaii核心到来的日子其实会更早一些,因为使用Hawaii核心的AMD FirePro专业显卡将会在9月份正式发布,通过OpenCL标准和NVIDA的CUDA标准一决雌雄。值得一提的是NVIDIA的前高管Roy Taylor(现任AMD高级副总)在此前也曾吐槽称CUDA和PhysX这样的标准迟早会玩完。
相比桌面显卡市场来说,专业卡的销量并不高,但是利润更大一些,因此AMD让Hawaii先去专业卡市场开道也是可以理解的,这种情况在NVIDIA身上也时常发生,目前强的单芯旗舰GTX Titan实际上就是Tesla计算卡玩剩下的东西。
性能方面,据称Hawaii达到GTX 780的水平并不难,但应该超越不了GTX Titan。