• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

挑战Galaxy S4,LG G2是否值得期待?

来源:我爱方案网
时间:2013-08-09

分享至:

【导读】毫无疑问,LG与三星公司在各个产品线的竞争看上去都像是同一种族间的较量,LG G2便是智能手机领域的又一次针锋相对——这款旗舰的硬件配置、系统、界面以及功能都与三星Galaxy S4十分相似,那么谁是强的“韩系”旗舰,一起通过对比来找出答案吧。

特别推荐: 今年8月29日,一位行业的神秘专家将现身 西安·无线技术与智能手机设计工作坊 ,点评高通、MTK 、博通和展讯这四大智能手机平台。赶快 点击报名 抢占有限席位!

相关阅读: 搭载高通骁龙800处理器的全球首批智能手机LG G2发布

高端智能手机市场不是个能轻易渗透的战场,这些年来,LG也曾推出过多款比较给力的手机,其中便包括Nexus 4和Optimus G这俩兄弟。不过,该公司的名气却不如三星或苹果那么地响亮。那么,LG是否有拿得出手的软硬件功能,以改变它在消费者心目中的形象呢?让我们试着从LG G2和三星GS4两款手机的对比上,找一找答案吧!


屏幕显示差异明显 LG G2视频对比三星S4


发布周期:


G2将在未来一两个月内全球推出,S4则是在4月前后。关于G2的定价,目前还没有任何消息。

总结:
LG G2在参数上并不输于三星Galaxy S4,就像前面所说的,LG与三星的竞争从来都是针锋相对的,所以在这两款手机上,可以看到一些相似的软件功能,比如多窗口操作、笔记功能甚至相似的拍摄界面。不过,三星Galaxy S4的内置应用更丰富些,当然这并不能说是优势,只是个人喜好问题。

通 过简单的对比,可以肯定的是,LG G2和三星Galaxy S4都是目前强大的Android智能手机,同样的韩系风格使得它们在设计和产品形态上有一些相似之处,但又不完全相同。相比之下,LG G2拥有更大的屏幕和更强悍的处理器,而三星Galaxy S4则仍是目前功能面的Android手机,预计两者的交锋还将持续下去。


屏幕:


在体积差不多的情况下,LG G2和Galaxy S4都配备了1920x1080分辨率的屏幕。不过前者的大小为5.2英寸,对应PPI为423;后者为5英寸,对应PPI为441。由于取消了屏幕下方的实体按键,LG G2的边框也能够更加精简。

物理按键:

三星Galaxy S4基本上是延续了传统智能手机的键位设计,包括顶部的电源键、机身侧面的音量按键等;而LG G2则将电源按键和音量按键设计在机身背部、摄像头的下方,基本上在智能手机领域是只此一家别无分号。LG公司宣传,这种按键设计要更加自然一些,尤其是对于体积越来越大的“平板化”智能手机而言。当然,预计这种改变用户使用习惯的设计还是需要一定时间来适应的。


显示效果:


在显示效果方面,LG和三星都是拥有自主标准和强大研发实力的面板厂商,也在各自的智能旗舰上带来了出色的表现。首先,LG G2采用了自家的顶级IPS面板,拥有标准的RGB像素排列;而三星Galaxy S4的super AMOLED屏幕则是基于PenTile像素排列,从理论上来说,前者的表现要更加出色一些,尤其是在细腻度方面。但由于两者都拥有1080P全高清分辨率,在小尺寸显示面积上的差异几乎不可见,所以分辨率方面的实际效果差异不大。

同时,两种显示技术又都拥有各自达到优缺点:LG G2的亮度更高,颜色更准确,拥有更好的户外能见度;而三星Galaxy S4的对比度更高,显示效果更生动。所以,两款手机的屏幕很难分出高下,只能说是个人喜好的问题。

处理器: 一个骁龙800,一个骁龙600

首先说下三星的GS4,因为它分为两个版本(以及诸多的变种):美版采用了1.9GHz的高通Snapdragon 600四核处理器,而国际版则是三星自家的Exynos 5 Octa——后者的采用了ARM的BIG.little架构,分有2组(每组4个)处理器核心,可以根据不同的使用情况进行选择。

至于LG G2,该机确定了会采用2.26GHz的高通Snapdragon 800四核处理器。


内存:


两者都配备了2GB的运行内存。

存储:


LG的官网上只列出了32GB的G2,不过该公司的新闻稿也有提到16GB的版本;至于三星的GS4,其有16/32/64GB三种规格可选。另一个不同点是,G2身上没有GS4身上的microSD扩展卡插槽。


LG G2 vs. Samsung Galaxy S4.

首先,两款手机都采用了流行的窄屏幕边框设计,尽可能在机身中容纳更大的屏幕尺寸,同时保持轻薄的外观。相比三星Galaxy S4,LG G2拥有更加令人难以置信的紧凑设计,在不增加机身宽度的前提下,内置了更大面积的5.2英寸屏幕,几乎与S4拥有一样的握感,这是其设计上的亮点之一。

手机尺寸:


G2显然要更大一点,不过,LG在G2身上塞下了尺寸更大的屏幕,但整机却没有大得那么明显。G2的长度和宽度都只比GS4多了1%;至于厚度,G2却要"肥"上13个百分点(尽管只有1mm只差)。


重量:

[

G2重143g,相比130g的GS4,这个差距可是有10个百分点。

材质:都是塑料壳


没有惊喜,两者的外壳都是塑料。

标签 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购

更多新闻