导读:近日,小米科技的红米手机以799元的低价震撼了业内。红米手机是小米首款千元以下的产品、也是首款双卡双待产品、更是小米首款支持TD-SCDMA(移动3G)网络的产品。这款千元以下的产品,究竟做工如何,带着这样的疑问,我们一起来看看红米手机的拆解。
具体配置方面,红米手机配备的是4.7英寸IPS触控屏,分辨率为1280×720,表面覆盖康宁大猩猩二代玻璃,采用了Cortex-A7架构的联发科MT6589T四核1.5GHz处理器,内置1GB内存和4GB机身存储空间,提供了800万像素后置摄像头(三星IOV传感器、F2.2光圈、28mm广角)和130万像素背照式前置摄像头,运行MIUI V5操作系统,支持TD-SCDMA/GSM双卡双待。
该机的售价仅为799元着实让很多人大吃一惊,做工如何?带着这样的疑问,我们一起来看看红米手机拆解。
拆解首先从数据线开始,配件的差异一般用户并不会很注意。 其实配件是手机价格中不透明的一个环节。真假配件价格上的差距能够差很多倍。以iPhone为例,官方售价配件价格400多元,而假配件售价仅为几十元。从USB数据线头看来,红米和小米2A采用相同的数据线。数据线内部构造也相同,基本可以确定红米手机的数据线和现有的小米手机采用相同的数据线。