【CNT点评】
2012年,3G/LTE Modem市场增长率高达892%,市场规模已超过8亿美金。高通、三星、GCT半导体、瑞萨移动和Nvidia-Icera是2012年前五大LTE Modem供应商,在总共4千7百万片FDD-LTE智能手机Modem出货量上,高通独占86%,据绝对优势。三星占9%,GCT半导体占3%(LG是其主要客户),瑞萨移动和Nvidia-Icera各占1%。进入2013年,博通2011年花3.16亿美元收购的4G平台开发商Beceem终于开花结果,率先在业内推出4G LTE-A Modem BCM21892,支持载波聚合,支持所有3GPP标准,包括TD-SCDMA,这使得它可以支持全球漫游。高通也不甘示弱,同月推出4G LTE-A Modem MDM9225和MDM9625,不仅支持BCM21892的全部性能,而且集成AP。考虑到未来的智能手机制造商倾向于使用AP+Modem集成芯片,虽然BCM21892集成的RF收发器性能不错,但估计博通还是需要集成进AP才能真正拥有与高通一拼的实力,不管是用一个Die还是二个Die。另一方面,考虑到未来2年移动通信运营商直接运营LTE-A的可能性不大,因此未来两年博通可能真正需要面对的LTE Modem竞争对手是:Nvidia的Tegra4i和Marvell PXA1801,瑞萨移动的MP6530和爱立信的M7450/7400由于公司运营的不稳定,估计很少会有客户去选择使用这两款产品。
CNT邀请
神秘专家点评智能手机四大平台(高通、博通、展讯和MTK)
,你想参与吗?
点击此处
马上报名,抢占有限席位!
不出意外的话,今年下半年中国政府就将正式发放4G LTE运营牌照给中国移动、中国电信和中国联通,接下来的数年内,LTE智能手机将成为市场新的竞争焦点。
目前FDD LTE在全球化商用上走在了TD-LTE前面,而且FDD LTE运营商更多。数据显示,截止到2012年6月,全球LTE商用网络数量已达95个,包括86个FDD LTE商用网络,7个TD-LTE商用网络以及2个FDD/TDD双模网络。
不过,TD-LTE也加快实施了产业链建设进程。至今,全球已有9张LTE TDD(国内统称为TD-LTE)商用网络,确定投资和正在测试TD-LTE网络的运营商有38家,累计共47家。
根据GSA(全球半导体协会)的统计,全球已建成9张TD-LTE商用网络,分别为沙特Mobily、沙特电信(STC)、巴西Sky、日本软银、澳大利亚NBN、波兰Aero2、瑞典3、印度巴帝电信以及英国UK Broadband。
确定投资和正在测试TD-LTE网络的38家运营商,分布在大洋洲、欧洲、北美、亚洲、非洲、南美洲的23个国家,其中不乏和黄、法国电信、沃达丰、KPN、MTS、新加坡电信、MegaFon等全球TOP 50运营商。
市场研究机构Ovum认为,TD-LTE渐成主流,预计到2016年,全球TD-LTE连接数将占LTE四分之一。ABI Research预计,全球TD-LTE的用户量将从2012年底的100万增加到2017年的1.39亿。而Infonetics 2012 Q1的报告中则预测,到2016年,按照设备销售收入来算,TDD与FDD的占比接近70%。
为了抓住这一波4G LTE商机,博通不失时机地推出了业内小的4G LTE-Advanced(简称LTE-A) modem BCM21892。它具有四大性能亮点:1)这是一款将RF和基带集成在一起的28nm 4G LTE Modem,与目前业内解决方案相比,这可将PCB板面积减少约35%;2)BCM21892支持所有3GPP标准技术,包括支持载波聚合的4G LTE-A、HSPA+、TD-SCDMA和EDGE/GSM;3)集成的IMS/VoLTE功能允许电信运营商开发HD语音和其它先进功能;4)载波聚合使得运营商能够融合频带,提供4G LTE速度。
BCM21892支持下行速度到150Mbps的LTE Cat 4,可在任何3GPP蜂窝网络运行,支持在各种不同的4G LTE、3G和2G制式之间无缝切换。
ABI Research的分析师Peter Cooney说:“对电信运营商来说,4G LTE覆盖很显然是满足消费者对更高性能需求的有竞争力差异化武器,随着4G LTE网络在全球的加速部署和推出,终端和基础设施制造商正在加速推出针对这一市场的新产品。博通在开发和集成基带处理器方面的成功经验有助于它提供满足业内下一代设备所需的移动宽带技术。”
博通4G LTE-A Modem的独特优势
BCM21892的下列特性可以支持运营商顺利过渡到4G LTE网络:
1,支持所有3GPP标准技术,包括FDD/TDD-LTE、LTE-A、HSPA+、TD-SCDMA和EDGE/GSM。
2,集成支持全球所有频段的RF收发器,可以支持几乎所有的3GPP LTE频段和组合,这是一个关键的特性,因为运营商希望它们的网络能够支持4G LTE漫游。该RF收发器还开发了先进的电源管理技术,在向网络发送数据时可以节省高达25%的功率。
3,VoLTE解决方案使得高清晰度语音通话能够在移动宽带连接上实现,这是运营商的一个关键要求,因为它们看到这方面的需求越来越大。与一次可比较的WCDMA语音呼叫相比,博通的VoLTE服务大约可以节省40%的电力。
4,更强的与博通其它无线技术的共存和互操作性,这可以将Wi-Fi、蓝牙、GPS、Radio和4G LTE之间的无线电干扰减到小,使得运营商能够提供一个更好的Wi-Fi卸载体验。
5,与广泛的AP(应用处理器)的对接能力,这允许OEM将该4G LTE解决方案设计进更广泛的移动设备中。
BCM21892目前可为早起试用客户提供样片,大批量生产预期要到明年(2014)。
附图:
基于博通
4G
LTE A Modem BCM21892
的样机
PCB
板