微软
今天表示,他们目前已经针对
Windows
Phone
开发者
发布了一些新工具并且增加了一些新的功能。这样做的目的是为了促进Windows Phone 的生态建设,并且为更多的开发者提供帮助。以下则微软做出的相关改进内容。
1,为入门开发者提供了新的工具:
对于那些不会编程的开发者,我们提供了Windows Phone App Studio 这个项目,这个项目能够给有开发想法的人员提供应用开发模板,注册进入页面之后会有各种应用程序的开发模板提供给这些不会编程的开发者,以供学习。当开发者的应用程序开发完之后,开发者可以借助Windows Phone App Studio 来把自己开发完成的应用程序传送到手机上,并且在Windows Phone Store 上架。
2,开发者可以解锁更多的设备:
微软已经简化了Windows Phone 开发者的注册流程,并且让开发者能够更方便的解锁自己的设备。微软将开发者解锁设备的数量由1台提升到了3台。并且每台解锁设备可以部署10个应用程序。
3,增加技术支持在线交流功能:
Windows Phone 开发者中心目前为开发者增加了一个新的功能:在线技术交流功能,开发者如果对自己开发的产品有疑问,可以点击Windows Phone 开发者中心上的“点击聊天”功能,这样开发者可以和在线的技术代表进行开发上的交流
4,增加6个新的Windows Phone Store 市场区域:
Windows Phone Store 增加了6个新的市场区域,分别是:哥斯达黎加,塞浦路斯,哈萨克斯坦,黎巴嫩,马耳他,特立尼达和多巴哥。开发者可以在这六个新的Windows Phone Store 区域发布他们的产品,以此来提高开发者的收入。
5,Windows Phone 的生态正在不断改善:
目前Windows Phone 的应用下载量已经正在呈现一个快速增长的趋势,Windows Phone 的应用总下载次数已经达到了20亿次(用了三年时间),而近的10亿次下载,仅仅用了6个月。WP8 让Windows Phone 的生态链不断的成熟。
总结:
Windows Phone 的生态圈不断完善,微软也正在为开发者进行一系列的改变,微软希望能够全方位的给开发者提供帮助,来促进Windows Phone 生态地成长。微软今天针对开发者的一系列新的改动还是很令人值得振奋的。